News und Presse

Entwicklungen bei GEMÜ im Überblick

Wir teilen, was bewegt: Relevante Informationen aus der Unternehmenskommunikation, aktuelle Pressemitteilungen und Hintergründe für alle, die GEMÜ begleiten – ob im Projekt, in der Partnerschaft oder als Marktbeobachter. So bleiben Sie über unternehmerische wie branchenspezifische Entwicklungen fundiert informiert.

Produkte und Innovationen

17 Ergebnisse
  • GEMÜ Absperrklappen für Wasserstoffanwendungen zertifiziert

    9. Februar 2026

    Der Ventilspezialist GEMÜ hat mehrere Absperrklappen erfolgreich nach DIN EN 13774 sowie DVGW-CERT ZP4110 zertifizieren lassen. Die Prüfung durch den Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) bestätigt die vollständige Eignung der Ventile für den Einsatz mit Wasserstoff in Gasform.
  • GEMÜ präsentiert CONEXO 2025 – Die neue Ära des digitalen Anlagenmanagements

    23. Oktober 2025

    Die GEMÜ Gruppe, Spezialist für Ventil-, Mess- und Regeltechnik, stellt mit CONEXO 2025 die nächste Generation ihrer digitalen Lösung für das herstellerübergreifende Anlagen-Lifecycle-Management vor.
  • Technologie-Innovation: Membranventil GEMÜ D41 mit EasyLock

    8. Oktober 2025

    Der Ventilhersteller GEMÜ, Weltmarktführer im Bereich der Ventil-, Mess- und Regeltechnik für sterile Prozesse, entwickelte im Zuge seiner neuen Produktgeneration eine Ventilneuheit. Das Membranventil GEMÜ D41 verfügt über die EasyLock Technologie.
  • Neuer GEMÜ Mehrwege-Ventilblock für Single-Use Anwendungen

    15. September 2025

    Der Ventilspezialist GEMÜ erweitert sein Portfolio im Bereich Single-Use um den Mehrwege-Ventilblock GEMÜ Multiport SUMONDO. Dieser ist mit pneumatischer oder manueller Blockverriegelung erhältlich.

Unternehmensnews

11 Ergebnisse
  • Die GEMÜ Gruppe stellt Geschäftsführung neu auf

    8. Dezember 2025

    Um die internationale Ausrichtung und Kundenzentrierung der GEMÜ Gruppe weiter zu stärken, hat der Hohenloher Ventilspezialist seine Geschäftsführung im November 2025 neu aufgestellt. Stephan Gehrig erweitert als neuer Geschäftsführer Vertrieb und Marketing die Geschäftsführung der GEMÜ Gruppe.
  • Ein Jahrzehnt an der Spitze: GEMÜ zum zehnten Mal in Folge Weltmarktführer

    26. November 2025

    Die WirtschaftsWoche hat das Technologieunternehmen GEMÜ zum zehnten Mal in Folge mit dem Qualitätssiegel „Weltmarktführer Champion“ geehrt. Grundlage dieser Auszeichnung ist die erneute Aufnahme in den Weltmarktführer-Index der Universität St. Gallen und der Akademie Deutscher Weltmarktführer.
  • GEMÜ ehrt langjährige Mitarbeitende für ihre Verbundenheit

    29. Oktober 2025

    107 Mitarbeitende feiern in diesem Jahr ihr Jubiläum bei GEMÜ.
  • GEMÜ verlagert Firmensitz nach Kupferzell – neue Adresse wird feierlich eingeweiht

    17. Oktober 2025

    Die GEMÜ Gruppe verlagert zum 15. Oktober 2025 den offiziellen Firmensitz von Ingelfingen-Criesbach in den Gewerbepark Hohenlohe nach Kupferzell.

News

19 Ergebnisse
  • GEMÜ Headquarter erhält iF Design Award 2026

    23. März 2026

    Das GEMÜ Headquarter in Kupferzell wurde mit dem renommierten iF Design Award in der Kategorie „Commercial Architecture“ ausgezeichnet.
  • Aktuell keine Beeinträchtigung unserer Lieferketten durch
    Nahost-Konflikt

    6. März 2026

    Derzeit gibt es keine Störungen in unserer Lieferkette aufgrund der Lage im Nahen Osten.
  • 25 Jahre GEMÜ China

    20. Oktober 2025

    Am 12. Oktober 2025 feiert GEMÜ China sein 25-jähriges Bestehen.
  • SIL-Zertifizierung für das Membranventil GEMÜ 650

    16. Oktober 2025

    Das Membranventil GEMÜ 650 hat als erstes eigenes Produkt aus dem GEMÜ Portfolio die SIL-Zertifizierung (Safety Integrity Level) erhalten.

Ihr Pressekontakt