Fritz Müller – Unternehmer,
Visionär, Mensch.

Mit Pioniergeist und Tatkraft legte Fritz Müller den Grundstein für das, was GEMÜ heute weltweit ausmacht. Zusammen mit seiner Ehefrau Ingrid Müller, die in der frühen Phase des Unternehmens die Buchhaltung verantwortete und ihren Mann tatkräftig unterstützte, baute Fritz Müller ein weltweit erfolgreiches Unternehmen auf. Auch nach seinem Rückzug aus dem operativen Geschäft 2013 blieb er dem Unternehmen eng verbunden – bis zu seinem Tod im Dezember 2021.

Eine Idee ist nur gut, wenn man was daraus macht.

Fritz Müller, Unternehmensgründer GEMÜ

Vom ersten Patent zum Technologieunternehmen

INNOVATION IN DER GARAGE

Geboren 1939 in Stuttgart-Hedelfingen, faszinierte ihn schon als Kind Technik in all ihren Facetten. Nach einer Ausbildung zum Feinmechaniker und einem Studium in Schwenningen sammelte er Berufserfahrung in der Industrie. Im Jahr 1964 läutete Fritz Müller einen Paradigmenwechsel in der Ventilwelt ein. Er verwirklichte seine eigene Vision: die Gründung von GEMÜ und die Entwicklung des weltweit ersten Kunststoffventils.

Das weltweit erste Kunststoffventil von GEMÜ

Mit Mut und Weitblick zum Global Player

Pioniergeist und Tatkraft

Der Mut von Fritz Müller wurde sehr schnell durch zahlreiche Aufträge belohnt und das junge Unternehmen wuchs rasant. Ein eigenes Firmengebäude in Ingelfingen-Criesbach ersetzte im Jahr 1968 die heimische Garage, die zur Werkstatt umfunktioniert wurde und das Wohnzimmer der Familie, das bis dahin als Büro diente.

In den Folgejahren hat Fritz Müller GEMÜ kontinuierlich auf Wachstumskurs gehalten - zunächst national und ab 1981 auch international – mit Gründungen in Brasilien, der Schweiz, Großbritannien, Frankreich und Schweden.

Fritz Müllers Innovationsgeist prägte GEMÜ über Jahrzehnte. Der Bau des GEMÜ Dome zum 45-jährigen Firmenjubiläum ist Ausdruck seiner Zukunftsorientierung – bis heute ist er Herzstück der Entwicklung und des Fortschritts im Unternehmen.

GEMÜ Firmengebäude in Ingelfingen-Criesbach 1968

Mut, Zusammenhalt und Wiederaufbau

Hochwasser und Brand

Fritz Müller sprühte vor Erfindungsreichtum. Unermüdlich entwickelte der Visionär neue Ideen und neue Produkte. Schnell folgten auf das erste PVC-Ventil weitere bahnbrechende Neuheiten, mit denen Fritz Müller kontinuierlich neue Geschäftsfelder erschloss. Er musste aber auch mit Herausforderungen umgehen.

Engagiert für die Region

Verwurzelt in der Heimat

Trotz seines weltweiten Engagements blieb Fritz Müller seiner Heimat tief verbunden. Ob mit dem Erhalt historischer Gebäude, der Förderung regionaler Kultur oder der Schaffung neuer Wahrzeichen wie dem Ingelfinger Fass – er gestaltete seine Umgebung mit Weitblick und Verantwortung.

Für sein Lebenswerk erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, darunter das Bundesverdienstkreuz und die Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg. Als Ehrenbürger von Ingelfingen bleibt sein Wirken unvergessen.

Am 1. Dezember 2021 hat sich der Lebenskreis von Fritz Müller geschlossen. Wir werden sein Andenken stets in Ehren bewahren.