Auf GEMÜ Webseiten werden Cookies verwandt. Wenn Sie die Seite nutzen, erklären Sie sich damit einverstanden. Um persönliche Einstellungen vorzunehmen, klicken Sie bitte hier

Ersatzmembranen von GEMÜ

für aseptische und industrielle Prozesse

Membranen sind Verschleißteile. Sie müssen regelmäßig geprüft und ausgetauscht werden, da es sonst zu Fehlfunktionen und gegebenenfalls zu Gefahrensituationen kommen kann.

Festlegung der Wartungszyklen

Die Wartungsintervalle für die Überprüfung und den Austausch der Membranen sind anwendungsabhängig. Um einen geeigneten Wartungsintervall festzulegen, muss die Wartungshistorie und die Beanspruchung durch häufige Sterilisation, Reinigungsprozesse oder häufige Schaltwechsel herangezogen werden. Auch die Medienart ist zu beachten; bei zähen oder abrasiven Betriebsmedien verkürzt sich zum Beispiel das Wartungsintervall deutlich im Vergleich zu neutralen Flüssigkeiten.

Lagerhaltung

Wenn das Wartungsintervall noch nicht abschließend dokumentiert werden konnte, oder die Membrane erst bei Undichtigkeit ausgetauscht werden soll, ist es sinnvoll, sich ein Lager einzurichten, um zeitnah reagieren zu können. Allerdings sollte bei der Lagerhaltung bedacht werden, dass Elastomerbauteile eine maximal empfohlene Lager- und Betriebsdauer haben. Diese liegen bei GEMÜ Membranen zwischen 1 und 6 Jahre – bei fachgerechter Lagerung.

Beschaffungszyklen

Unserer Erfahrung nach empfiehlt es sich - bei Anlagen mit einer größeren Anzahl an Membranventilen - ein kleines Handlager anzulegen und zugleich eine rollierende Bestellung einzurichten. Bei letzterem erhalten Sie von uns in einem von Ihnen definierten Zeitraum automatisch eine Nachlieferung beziehungsweise eine weitere Lieferung mit Membranen.

Bestellung

Ersatzmembranen können lose bestellt werden. Aus Gründen der Rückverfolgbarkeit bieten wir  – vor allem für sterile und hygienische Prozesse – zudem die Möglichkeit, die Membranen einzeln verpackt und gekennzeichnet sowie mit entsprechendem Abnahmeprüfzeugnis zu bestellen.
Für Membranventile Metall Aseptik haben wir eine entsprechende Tabelle mit Bestellnummern für Ersatzmembranen erstellt.
Für Membranventile Metall Industrie und Metall Kunststoff sowie für Membranventile Kunststoff hochrein wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner, da hier deutlich mehr Varianten beziehungsweise je Produkt andere Versionen zur Verfügung stehen.

GEMÜ Membranen sind für den Einsatz mit GEMÜ Ventilkörpern entwickelt, getestet und freigegeben. Die Verwendung von Membranen anderer Hersteller in Verbindung mit GEMÜ Ventilkörpern wird daher nicht empfohlen. Werden dennoch Membranen anderer Hersteller eingesetzt, übernehmen wir keine Verantwortung dafür.