Christian, wie wurdest du auf die Firma GEMÜ aufmerksam?
Über das Jobportal Indeed. Da ich ursprünglich aus Rheinland-Pfalz komme und in Nordrhein-Westfalen studiert habe, war GEMÜ für mich vorher unbekannt.
Warum wolltest du deine Abschlussarbeit bei GEMÜ absolvieren?
Bei der Suche nach einem Unternehmen für meine Thesis hat im ersten Blick einfach die Stellenausschreibung gepasst. Das was ich mir für meine Abschlussarbeit gewünscht habe, hat mit der ausgeschriebenen Position übereingestimmt. Im zweiten Blick hat sich GEMÜ als hochinnovatives Unternehmen bestätigt. Das betrifft neben der Offenheit für neue Technologien auch die Umsetzung.
Was waren deine Aufgaben während der Abschlussarbeit?
Während meiner Masterthesis mit dem Titel „Simulationsgestützte Entwicklung von additiv gefertigten Single-Use Ventilkörpern“ habe ich mich mit der Neuentwicklung von 3D-gedruckten Ventilkörpern für medizinische oder pharmazeutische Anwendungen beschäftigt. Dabei habe ich meine Ideen und Konzepte hinsichtlich der Strömungseigenschaften und der mechanischen Belastbarkeit untersucht, was schlussendlich auch unter Realbedingungen auf dem Prüfstand validiert wurde. Das alles hat innerhalb einer Machbarkeitsstudie im Unternehmen stattgefunden, wodurch ich sehr viele Freiheiten hatte.
Welche Möglichkeiten wurden dir geboten?
Mir wurden sehr viele Freiheiten bei der Wahl und Bearbeitung des Themas geboten. Ich hatte keine typische Studentenarbeiten und konnte genau das machen was ich mir vorgestellt habe. Das hat auch das Mitwirken im jeweiligen Projektteam beinhaltet.
Da während meiner Arbeit auch die Anschaffung eines neuen 3D-Druckers im Raum stand, durfte ich meine erste Dienstreise absolvieren und so auch ein weiteres Unternehmen kennenlernen.
Welche Dinge haben dir besonders bei GEMÜ gefallen?
Besonders gut hat mir die Offenheit für Neues gefallen. Während meiner Zeit bei GEMÜ habe ich stets hilfsbereite Ansprechpersonen gefunden, die mir weiterhelfen konnten und mich unterstützt haben. Ich hatte die Chance mich oft mit Mitarbeitern austauschen zu können und so das Beste aus meiner Arbeit rauszuholen.
Zusätzlich ist der einzigartige Arbeitsplatz im GEMÜ Dome zu erwähnen.
Was nimmst du aus der Bearbeitung deiner Abschlussarbeit mit?
Aus der Bearbeitung meiner Abschlussarbeit nehme ich viel Erfahrung mit. Das beinhaltet vor allem den realen Ablauf im Berufsalltag und der Wechsel von der Theorie zur Praxis. Außerdem habe ich viele Einblicke in verschiedene Tätigkeiten und Abteilungen erhalten.
Worauf sollten Studierende aus deiner Sicht bei der Auswahl eines Unternehmens achten, wenn es um eine Abschlussarbeit geht?
Bei der Auswahl des Unternehmens ist vor allem der Blick nach vorne wichtig. Ich würde stets innovative Anbieter für Abschlussarbeiten empfehlen, die offen für Neues sind. Wenn das nicht der Fall ist, können Ideen und Ansätze schnell abgelehnt werden und in alte Schemata geschoben werden.