Erfahrungsbericht zur Masterthesis

Erfahrungsbericht zur Masterthesis

Erfahrungsbericht zur Masterarbeit zum Thema „Nachhaltige Beschaffung und das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz“ von Svenja Barnstedt

1. Wie wurdest du auf die Firma GEMÜ aufmerksam?

Ich habe mich bei verschiedensten Unternehmen initiativ für meine Masterarbeit beworben. Bei meiner Recherche habe ich ebenfalls Industrieunternehmen gesucht und hierbei ist mir GEMÜ als deutsches Unternehmen besonders aufgefallen.

2. Warum wolltest du deine Abschlussarbeit bei GEMÜ absolvieren?

Das Angebot des Unternehmens zur Abschlussarbeit hat mich überzeugt. GEMÜ hat mir die Möglichkeit gegeben vor Beginn der Abschlussarbeit ein 1½-monatiges Praktikum in der Beschaffung zu absolvieren, um einen Einblick in das Unternehmen und die Abteilung zu erhalten. Hierdurch konnte ich bereits wichtige Aspekte für die Masterarbeit erarbeiten. Während die meisten Unternehmen zu dieser Zeit nur eine Abschlussarbeit im Home Office Modell (Corona) anboten, hatte ich bei GEMÜ die Möglichkeit abwechselnd im Büro zu sein und von Zuhause arbeiten zu können. Dies war besonders wichtig, um relevante Ansprechpartner (internes Networking) kennen zu lernen und die Abläufe im Büro zu verstehen. Natürlich überzeugte mich auch die faire Vergütung für den Zeitraum der Abschlussarbeit, da leider auch dies heutzutage für viele Unternehmen noch nicht selbstverständlich ist, dass Studenten für ihre Abschlussarbeiten eine Bezahlung erhalten.

3. Was waren deine Aufgaben während der Abschlussarbeit?

Während dem kurzen Praktikum übernahm ich diverse Aufgaben, die von strategischen Einkäufern im Bereich Beschaffung an mich dirigiert wurden. Hierzu gehörte die Bearbeitung von Bestellungen, die Pflege der Auftragsbestätigungen und die Abfrage bei Lieferanten u.a. in Bezug auf den Sommerurlaub. Zusätzlich führte ich viele informative Gespräche (siehe Frage 4). Nach dem Beginn der Abschlussarbeit durfte ich mich vollständig auf die Bearbeitung fokussieren. In diesem Rahmen war es für mich möglich eine detaillierte Recherche durchzuführen. Im Laufe der Bearbeitungen hielt ich ebenfalls verschiedene Präsentationen u.a. für die Beschaffung und das Management. Da mein Forschungsthema momentan verbunden mit strategischen richtungsweisenden Entscheidungsprozessen ist. Hierdurch konnte ich ebenfalls wichtige Erfahrungen im Bereich Webpräsentation und Präsentationsentwicklung sammeln.

4. Welche Möglichkeiten wurden dir geboten?

Während dem vorausgegangenen kurzfristigen Praktikum konnte ich im Rahmen der Ausbildungscheckliste, welche für Azubis genutzt wird, viele Gespräche mit wichtigen Mitarbeitern aus der Beschaffung führen, um über relevante Themen und Prozesse aus dieser Abteilung aufgeklärt zu werden.

Ich hatte eine tolle, engagierte Ansprechpartnerin und einen sehr hilfsbereiten Betreuer in der Beschaffung, die mir halfen interne relevante Kontakte zu Mitarbeitern zu knüpfen, die mir wichtige Informationen über das Unternehmen und für die Masterarbeit vermittelten. Somit kamen auch Gespräche mit Mitarbeitern aus den Produktionsstätten in China, USA, Schweiz und Frankreich zustande. In diesem Zuge führte ich eine Vielzahl von Interviews durch und auch Kontakte von anderen Unternehmen konnten vermittelt werden. Diese Interviews bilden die Basis für meine Abschlussarbeit und helfen den Ist- und Soll- Zustand authentischer abzubilden.

5. Welche Dinge haben dir besonders bei GEMÜ gefallen?

Bei GEMÜ hat mir besonders der familiäre Umgang zwischen den Mitarbeitern gefallen, der das Arbeiten im Büro sehr angenehm machte. Da meine Abschlussarbeit sich mit dem Thema Nachhaltigkeit befasst, war ich begeistert von den vielen aufgeschlossenen bereits stattfindenden Aktivitäten im Unternehmen zu profitieren. Auch die internationale Ausrichtung des Unternehmens hat mich überzeugt und beeindruckt, da besonders der Bezug zu Asien von Interesse für mich ist. Für die Abschlussarbeit nahm ich als besonders positiv wahr, dass das Unternehmen mir die Möglichkeit gegeben hat mich auf die Erarbeitung der Abschlussarbeit zu konzentrieren und ich keine zeitintensiven Nebenaufgaben übernehmen musste.

6. Was nimmst du aus der Bearbeitung deiner Abschlussarbeit mit?

Ich habe mein vorgenommenes Ziel erreicht. Ich wollte unbedingt einer Abschlussarbeit in einem Unternehmen schreiben mit einem praktischen Bezug und einem relevanten Thema. Die Notwendigkeit der Umsetzung von Nachhaltigkeit im Unternehmen GEMÜ wurde erkannt. Die Bereitschaft GEMÜs wird in Zukunft dazu führen, dass der Verantwortung des Unternehmens nachgekommen wird und nachhaltige Veränderungen angestoßen werden. Auch meine persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema hat dazu geführt, dass sich Blinkwinkel verändert haben und meine Begeisterung hierfür gesteigert wurde.

7. Worauf sollten Studierende aus deiner Sicht bei der Auswahl eines Unternehmens achten, wenn es um ein Praktikum/ eine Abschlussarbeit/ eine Werkstudententätigkeit geht?

Natürlich steht man als Student noch am Beginn des Berufsweges und man hat Befürchtungen, dass man keine Forderungen stellen darf. Dennoch ist es besonders wichtig, dass man darauf achtet wie das Unternehmen mit Studenten und Mitarbeitern umgeht und diese fair behandelt. Dies kann eventuell bereits durch Erfahrungen im Netz oder im Bewerbungsgespräch und erkennbar sein.