1. Wie wurdest du auf die Firma GEMÜ aufmerksam?
Den ersten Kontakt zu GEMÜ hatte ich im Studium auf der Aalener Industriemesse. Als ich dann auf der Suche nach einer Masterthesis war, fand ich auf der GEMÜ Homepage eine Abschlussarbeit in einem für mich interessanten Bereich. Der additiven Fertigung, in der ich meine im Studium erlernten Kenntnisse zur Strömungssimulation und der additiven Fertigung einbringen und weiter ausbauen kann.
2. Warum wolltest du deine Masterthesis unbedingt bei GEMÜ absolvieren?
Abschlussarbeit und dem Teamleiter gab zusätzlich den Ausschlagpunkt für die Wahl der kommenden Aufgabe bei GEMÜ. Darüber hinaus wurde die Anwendung neuer Software im Bereich der Topologieoptimierung und additiver Drucksimulation in Aussicht gestellt, diese versprachen ein spannendes Aufgabengebiet.
3. Was waren deine Aufgaben während deiner Masterthesis?
Die Aufgabe der Thesis war die „Simulationsgestützte Optimierung eines Ventilblocks für die additive Fertigung“. Dabei wurde die freie Optimierung eines bestehenden Ventilblocks hinsichtlich der Verbesserung seiner Strömungseigenschaften vorgenommen und dabei dessen Eignung zur Fertigung mittels eines additiven Metalldruckverfahrens berücksichtigt und überprüft.
4. Welche Möglichkeiten wurden dir geboten?
Das Praktikum zu Beginn der Abschlussarbeit hat mir einen genaueren Eindruck über das Unternehmen verschafft und war hilfreich bei der genaueren Definition der Aufgabenstellung der Abschlussarbeit. Zudem wurde mir die Möglichkeit der freien Gestaltung der Arbeit und im Zuge dessen die Nutzung verschiedenster Simulations- und Berechnungswerkzeuge ermöglicht.
5. Welche Dinge haben dir besonders bei GEMÜ und an deiner Masterthesis gefalle
Die Vielseitigkeit der Masterthesisaufgaben und die Herausforderungen. Die kompetente Hilfsbereitschaft bei Problemen, eine flexible Gestaltung von Homeoffice- und Büroarbeit. Der Einblick in den normalen Teamalltag und die bearbeiteten Grundlageforschungsthemen.
6. Was hast du aus deiner Masterthesis mitgenommen?
Durch die vielseitigen praktischen Aufgaben im Rahmen der Thesis konnte ich wichtige Erfahrungen im industriellen Entwicklungsbereich sammeln.
7. Würdest du dich noch einmal für GEMÜ entscheiden?
Ja, denn GEMÜ ist ein attraktiver Arbeitgeber, der sich immer mit den neusten Trends und innovativen Entwicklungen beschäftigt und in die Entwicklungen der Zukunft investiert. Darüber hinaus finde ich die Verantwortung und Verbundenheit mit der Region gut.