Wie wurdest du auf die Firma GEMÜ aufmerksam?
Ich habe mich im Internet auf verschiedenen Jobportalen nach Firmen umgeschaut, welche auch während der Corona-Pandemie Abschlussarbeiten anbieten und bin dabei auf GEMÜ gestoßen
Welche Dinge haben dir besonders bei GEMÜ gefallen?
Alle Kollegen waren sehr freundlich und haben mich bestmöglich bei meinen Aufgaben unterstützt. Ich habe mich dadurch bei GEMÜ sehr wohlgefühlt. Zudem war es möglich, einen eigenen Mix aus Home-Office und Büro zu wählen, was sehr viel Flexibilität ermöglicht hat.
Was waren deine Aufgaben während der Abschlussarbeit?
Das Thema meiner Abschlussarbeit lautete: „Entwicklung und Aufbau eines globalen SCM-Dashboards am Beispiel des Produktions- und Logistiknetzes der GEMÜ Gruppe“. Meine Aufgabe war es hierbei, ein Kennzahlen-Dashboard im Management-Informations-System von GEMÜ zur Steuerung der Supply-Chain aufzubauen. Zudem habe ich neue Kennzahlen entwickelt, welche zukünftig in das Dashboard integriert werden sollen.
Welche Möglichkeiten wurden dir geboten?
Ich habe wichtige praktische Erfahrung gesammelt, welche mir in meiner weiteren beruflichen Laufbahn nützlich sein wird. Außerdem habe ich im Rahmen der Abschlussarbeit eine faire Vergütung erhalten, um meinen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Zudem zeugt die Vergütung von der Wertschätzung des Unternehmens gegenüber den Studenten. Die freie Zeiteinteilung während der Abschlussarbeit war auch ein großer Benefit. Vor Beginn der Abschlussarbeit durfte ich ein kurzes Praktikum absolvieren, welches mir geholfen hat, mich im Unternehmen einzufinden und die Prozesse zu verstehen.
Worauf sollten Studierende aus deiner Sicht bei der Auswahl eines Unternehmens achten, wenn es um eine Abschlussarbeit geht?
Ich denke, ein besonders wichtiger Aspekt ist, dass man ein Thema wählt, das einen selbst interessiert und dessen Bearbeitung man sich zutraut. Dies gilt sowohl für „theoretische“ als auch für praktische Abschlussabreiten. Man sollte nicht unbedingt immer das erstbeste Thema wählen. Wenn man sich für eine praktische Abschlussarbeit entscheidet, ist zudem das Team, mit dem man währenddessen zusammenarbeitet, sehr wichtig. Eine gute Zusammenarbeit mit den Kollegen ist die Grundvoraussetzung für eine gelungene Abschlussarbeit in einem Unternehmen. Eindrücke über die Kollegen kann man schon in den Vorstellungsgesprächen oder durch gezieltes Nachfragen erlangen. Eine weitere Möglichkeit ist die Nutzung von Arbeitgeberbewertungsportalen als Informationsquelle.