Wie wurdest du auf GEMÜ aufmerksam?
Ich wurde durch das angebotene Deutschlandstipendium auf GEMÜ aufmerksam, in dem ich während meines Studiums von GEMÜ unterstützt wurde.
Was hat dich dazu bewogen, deine Bachelorthesis hier zu verfassen?
Das Thema der Bachelorarbeit fand ich sehr spannend und hat mein Interesse geweckt, da es sehr gut zu meinem Studiengang passt. Des Weiteren ist Industrie 4.0 ein wichtiges Thema für die Zukunft. Außerdem wollte ich einen tieferen Einblick in die Firma GEMÜ bekommen.
Was sind deine Aufgaben während der Bachelorthesis?
Das Thema meiner Bachelorthesis lautet „Einbindung einer digitalen Prozessunterstützung an einem Handarbeitsplatz in der Montage“. Die Aufgabe war die Analyse, Konzeption, Umsetzung und Evaluation des Assistenzsystems „Der Assistent“ von Ulixes für die Unterstützung des Mitarbeiters. Das System soll den Mitarbeiter im Montageprozess entlasten und entstandene Fehler frühzeitig erkennen, um so die Prozesssicherheit zu steigern.
Welche Dinge gefallen dir besonders an der Firma GEMÜ und an deiner Bearbeitung der Bachelorthesis?
Mir gefällt besonders gut, dass GEMÜ eine innovative aufstrebende Firma ist, die sich besonders für ihre Mitarbeiter und für Studenten einsetzt. Mir hat besonders gefallen, dass ich sehr schnell in das Betriebsumfeld integriert wurde. Zudem konnte ich die anderen Standorte besichtigen. Es herrschte immer ein gutes Betriebsklima und die Mitarbeiter waren sehr hilfsbereit. Ich konnte meine Bachelorarbeit selbstständig bearbeiten und wurde sehr gut von meinem Betreuer unterstützt.
Was nimmst du aus der Bearbeitung deiner Bachelorthesis mit?
Aus der Bearbeitung der Bachelorarbeit nehme ich Erfahrungen aus der Planung und Durchführung meiner Bachelorarbeit, sowie den Umgang mit Kollegen und Problemlösungskompetenzen mit. Des Weiteren konnte ich praktische Erfahrungen und einen Einblick in die Firma sowie ihre Produktionsabläufe gewinnen.
Worauf sollten Studenten aus deiner Sicht bei der Auswahl eines Unternehmens achten, wenn sie ihre Abschlussarbeit in Zusammenarbeit mit einem Unternehmen erstellen möchten?
Das Thema sollte einen selbst interessieren und zum Studiengang passen. Auch sollte man sich frühzeitig darum kümmern und Kontakt mit der Firma aufnehmen. Außerdem muss ein Professor gefunden werden, der bereit ist, die Bachelorarbeit im Unternehmen zu Betreuen.