Studium:
Wirtschaftsinformatik
Dauer:
3 Jahre
Warum hast du dich gerade für dieses Studium entschieden?
Die Bereiche Informatik und Wirtschaft haben mich schon lange fasziniert und ich wollte beide Bereiche in einem Studium vertiefen. Da bot sich der Studiengang Wirtschaftsinformatik besonders gut für mich an. Für ein duales System habe ich mich entschieden, da das Verknüpfen von Theorie und Praxis das Verständnis erleichtert und den Studienalltag abwechslungsreich gestaltet.
Was macht dir an der DHBW am meisten Spaß?
An der Hochschule wird Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung großgeschrieben. Gerade die Zusammenarbeit mit Studenten aus verschiedenen Unternehmen ist interessant und bringt jedes Mal neue Erkenntnisse mit sich.
Was macht dir während deiner Zeit bei GEMÜ am meisten Spaß?
Bereits während der Studienzeit erhalte ich viele Einblicke in die Bereiche der IT. Besonders nennenswert sind das positive Arbeitsklima und der Umgang untereinander. Die Kollegen sind jederzeit hilfsbereit und unterstützen einen gerne. Neben den Tätigkeiten in Deutschland ist auch der Kontakt mit den ausländischen Niederlassungen sehr interessant.
Für wen eignet sich das Studium Wirtschaftsinformatik und ein duales Studium generell?
Das duale Studium eignet sich generell für jeden, der Abwechslung während seiner Studienzeit haben möchte. Selbstständigkeit und Lernbereitschaft dürfen bei einem dualen Studium jedoch nicht fehlen.
Für den Studiengang Wirtschaftsinformatik ist das Interesse an den Bereichen Wirtschaft und Informatik von Vorteil. Doch auch Teamfähigkeit und Engagement sind bedeutend, denn neben den täglichen Aufgaben wird an gemeinsamen Projekten gearbeitet.
Warum hast du dich für die Firma GEMÜ entschieden?
Auf GEMÜ bin ich über eine Messe aufmerksam geworden. Das dortige Gespräch sowie die angebotenen Tätigkeiten während des Studiums haben mich überzeugt. Auch die Möglichkeit auf einen Auslandsaufenthalt bei einer anderen GEMÜ Niederlassung war verlockend.
Welche Perspektiven oder Pläne hast du nach deinem Wirtschaftsinformatik Studium?
Mein Ziel ist es erstmal das Studium erfolgreich abzuschließen. Anschließend möchte ich bei GEMÜ bleiben, Berufserfahrung sammeln und mein bisher aufgebautes Wissen erweitern und vertiefen.