Wie wurdest du auf GEMÜ aufmerksam?
Durch den Kontakt mit meinem späteren Abteilungsleiter, den ich ein Semester zuvor als Dozent im Fach „Produktionsmanagement“ kennengelernt habe und durch die Präsenz von GEMÜ am Campus meiner Hochschule..
Warum wolltest du dein Pflichtpraktikum unbedingt bei GEMÜ absolvieren?
Mein Pflichtpraktikum bei GEMÜ zu absolvieren hatte im Wesentlichen zwei Gründe. Zum einen versprach ich mir durch die Arbeit im Team der Prozessmanager ganzheitliche Eindrücke in Bezug auf die Prozesse des Unternehmens sammeln zu können und zum anderen überzeugte mich der Austausch im Vorstellungsgespräch, bei dem deutlich wurde, dass es identische Vorstellungen darüber gibt, wie man Aufgaben und Problemstellungen angeht.
Was waren deine Aufgaben während des Praktikums?
Im Allgemeinen bestand meine Aufgabe aus der Mitarbeit an verschiedenen Projekten. Das für mich wichtigste Projekt hierbei hatte zum Ziel, eine Software zur Automatisierung des Zeugnisarchivierungsprozesses zu integrieren. Dafür wurden verschiedenen Anbieter kontaktiert und ihre angebotenen Lösungen in einer einmonatigen Test-Phase validiert. Nach Auswertung der Ergebnisse konnte ich diese dem Management präsentieren und so gemeinsam einen Anbieter für die nächsten Schritte im Projekt auswählen. Darüber hinaus konnte ich dabei helfen, verschiedene Arbeitsanweisungen zu überarbeiten bzw. zu erstellen sowie unterstützend im Rahmen von Reklamationsanfragen tätig zu werden.
Welche Möglichkeiten wurden dir geboten?
In Bezug auf die Arbeitsdurchführung genoss ich große Freiheiten. Eigenständige Regelung der Arbeitszeiten, Homeoffice und Aufenthalte an anderen Standorten ermöglichten eine selbstbestimmte Arbeitsweise, die mir bei der Erledigung der Aufgaben sehr entgegenkam.
Welche Dinge haben dir besonders bei GEMÜ und an deinem Praktikum gefallen?
Besonders gut gefallen hat mir die flache Hierarchie in der Unternehmensorganisation und das damit einhergehende familiäre Miteinander sowie die gute Kommunikation zwischen Mitarbeitern verschiedener Abteilungen. Ebenfalls sehr angenehm war das große Maß an Vertrauen, das einem in-nerhalb des Teams entgegengebracht wurde.
Was hast du aus deinem Praktikum mitgenommen?
Viele wertvolle Eindrücke von den Geschäftsprozessen eines solide aufgestellten Unternehmens, das mit einem gut durchdachtem Ansatz die Herausforderung von Digitalisierung und Nachhaltigkeit im Rahmen der vierten industriellen Revolution angeht.
Würdest du dich noch einmal für GEMÜ entscheiden
Aufgrund der vielen positiven Erfahrungen, die ich in den vergangenen Monaten machen konnte, würde ich ein erneutes Praktikum bei GEMÜ auf jeden Fall in Betracht ziehen.