Auf GEMÜ Webseiten werden Cookies verwandt. Wenn Sie die Seite nutzen, erklären Sie sich damit einverstanden. Um persönliche Einstellungen vorzunehmen, klicken Sie bitte hier

GEMÜ feiert Richtfest

GEMÜ feiert Richtfest

Vier Monate nach dem Spatenstich schwebt nun der Richtbaum über der Baustelle des Oberflächentechnologiezentrums.

Der Ventilspezialist GEMÜ hat die erste Bauphase am OTZ bereits abgeschlossen. Grund genug für das Unternehmen mit rund 50 Baubeteiligten ein traditionelles Richtfest zu feiern. Geschäftsführender Gesellschafter Gert Müller begrüßte die Gäste mit einer kurzen Rede und bedankte sich bei allen Baubeteiligten recht herzlich für ihren Einsatz und die gute vertrauensvolle Zusammenarbeit. „Die Bruttofläche des OTZ beträgt 4.422m². Es wurden 280 Tonnen Stahl verbaut und 170 Tonnen Betonstahl verwendet“, berichtete Gert Müller. Ulrich Bühler, Geschäftsführer des Stahlbauunternehmens Friedrich Bühler GmbH & Co. KG sprach anschließend den Richtspruch. Das Wetter spielte in den vergangenen Monaten gut mit, wodurch der Bau dem Zeitplan bereits eine Woche voraus ist. Bei schönem Wetter konnte noch die Baustelle besichtig werden. Das Schloßhotel Ingelfingen kümmerte sich mit einem leckeren Buffet um das Wohlergehen der Gäste.

Pressemitteilung zum Sammeldownload