TA-Luft
mehr
Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft ist ein Gesetz in Deutschland, welches die Maximalwerte der Emissions- und Immissionswerte einer Anlage festlegt. Die TA-Luft ist für Genehmigungsbehörden zur Genehmigung von industriellen Anlagen und Maschinen bindend. Alte Maschinen müssen innerhalb einer Übergangsfrist diese Werte erreichen oder ersetzt werden.
weniger
Temperatur-Regel für Prozessventile
mehr
Da die Herstellerangaben für die maximal zulässige Betriebstemperatur der Ventile meist im Bezug auf eine angenommene Umgebungstemperatur von 20 °C (allgemein angewandte Messkonstante) zu betrachten sind, muss, wenn vom Hersteller keine anderen Parameter genannt werden, für den Einsatz von Ventilen nachfolgende Regel beachtet werden. Unabhängig dessen, darf die vom Hersteller genannte maximale Umgebungstemperatur, auch wenn die tatsächliche Betriebstemperatur des Mediums klein sein sollte, nicht überschritten werden. Dies liegt daran, dass eine zu hohe Umgebungstemperatur sich auch auf Teile und Komponenten des Ventiles negativ auswirken, welche nicht unbedingt direkten Kontakt zum Betriebsmedium haben (z. B. Elektronikteile, Steuermembranen, Schraubverbindungen etc.). Kann entgegen dieser Regel ein Ventil bei hohen Betriebstemperaturen und gleichzeitig erhöhten Umgebungstemperaturen eingesetzt werden, müssen diese Daten zwingend herstellerseitig bestätigt werden (z. B. im technischen Datenblatt, dem Angebot und/oder einer Auftragsbestätigung).
Betriebstemp.max.sichere Funktion = (Betriebstemp.max.Herstellerangabe. + 20 °C) - Umgebungstemp.tatsächlich
weniger
Betriebstemp.max.sichere Funktion = (Betriebstemp.max.Herstellerangabe. + 20 °C) - Umgebungstemp.tatsächlich
Thermoplast
mehr
Totraum
mehr
Ist ein Bereich, z. B. innerhalb eines Ventils oder Medien führenden Systems, innerhalb welchem das Betriebsmedium oder dessen Bestandteile und Reste sowie Reinigungs- oder Desinfektionsmittel eingeschlossen oder festgehalten werden oder nicht vollständig durch Reinigungsmaßnahmen entfernt werden können.
weniger
Totraumfrei / totraumarm
mehr
Der medienführende Bereich ist frei/arm von toten und/oder stillen/ruhenden Räumen. Das Betriebsmedium kann nirgends hineinkriechen und ungewollt verbleiben.
Alle Medien benetzten Teile lassen sich problemlos mit einem Reinigungsmedium umspülen. Da Ventile grundsätzlich aus mehr als einem Teil bestehen und über Verbindungen und Übergänge sowie entsprechende Strömungsgeometrien verfügen, kann die Totraumfreiheit lediglich angestrebt, aber nicht erreicht werden. Für Ventile, Pumpen oder sonstige in eine Rohrleitung integrierten Geräte wird maximal die sogenannte Totraumarmut realisiert. Die Qualität der Totraumarmut ist jedoch nicht skalierbar und bedarf einer individuellen Beurteilung. Nach dem heutigen Stand der Technik bietet das Membranprinzip für Ventile die besten Voraussetzungen für die größtmögliche Totraumarmut und wird daher z. B. von der FDA für sterile Anwendungen vorgeschrieben.
weniger
Alle Medien benetzten Teile lassen sich problemlos mit einem Reinigungsmedium umspülen. Da Ventile grundsätzlich aus mehr als einem Teil bestehen und über Verbindungen und Übergänge sowie entsprechende Strömungsgeometrien verfügen, kann die Totraumfreiheit lediglich angestrebt, aber nicht erreicht werden. Für Ventile, Pumpen oder sonstige in eine Rohrleitung integrierten Geräte wird maximal die sogenannte Totraumarmut realisiert. Die Qualität der Totraumarmut ist jedoch nicht skalierbar und bedarf einer individuellen Beurteilung. Nach dem heutigen Stand der Technik bietet das Membranprinzip für Ventile die besten Voraussetzungen für die größtmögliche Totraumarmut und wird daher z. B. von der FDA für sterile Anwendungen vorgeschrieben.
Turbulente Strömung
mehr
TVO
mehr
UF
mehr
UHT
mehr
UL
mehr
Ultrafiltration
mehr
Ultraschallmessung
mehr
Umgebungstemperatur
mehr
Formelzeichen: t Umgebung
Ist die tatsächlich herrschende Temperatur der umgebenden Atmosphäre an einem Bauteil oder Gerät. Da die Umgebungstemperaturen schwanken können, sind bei der Beurteilung eines Gerätes, neben der vorwiegend herrschenden Umgebungstemperatur zwingend auch die zeitweilig möglichen Temperaturspitzen zu berücksichtigen. Die Betriebs- und Umgebungstemperatur steht in einem direkten Zusammenhang zur Temperaturbeständigkeit eines Bauteiles oder Gerätes (z. B. Ventil). Sind die herstellerseitigen Angaben für eine Beurteilung nicht ausreichend, muss entsprechend der Temperaturformel für Geräte verfahren werden.
Betriebstemp.max.sichere Funktion = (Betriebstemp.max. Herstellerangabe. + 20 °C) - Umgebungstemp.tatsächlich
weniger
Ist die tatsächlich herrschende Temperatur der umgebenden Atmosphäre an einem Bauteil oder Gerät. Da die Umgebungstemperaturen schwanken können, sind bei der Beurteilung eines Gerätes, neben der vorwiegend herrschenden Umgebungstemperatur zwingend auch die zeitweilig möglichen Temperaturspitzen zu berücksichtigen. Die Betriebs- und Umgebungstemperatur steht in einem direkten Zusammenhang zur Temperaturbeständigkeit eines Bauteiles oder Gerätes (z. B. Ventil). Sind die herstellerseitigen Angaben für eine Beurteilung nicht ausreichend, muss entsprechend der Temperaturformel für Geräte verfahren werden.
Betriebstemp.max.sichere Funktion = (Betriebstemp.max. Herstellerangabe. + 20 °C) - Umgebungstemp.tatsächlich
Umkehrosmose
mehr
Siehe auch OsmoseBei der Umkehrosmose wird der Effekt der Osmose mithilfe von Druck umgekehrt. Die Seite der Membran mit dem höheren Anteil an Flüssigkeit wird unter Druck gesetzt. Dadurch diffundiert die Flüssigkeit wieder durch die Membrane hindurch, wobei sich die Konzentration dieser Seite wieder erhöht.
weniger
Upstream-Processing
mehr
USDA
mehr