I siti internet di GEMÜ utilizzano dei cookie. Proseguendo con la navigazione nel sito, l’utente accetta questo utilizzo. Per configurare le impostazioni personali, cliccare qui.

Stabilimento GEMÜ per la produzione in camera sterile di Emmen

La tecnologia più moderna per la massima purezza

A Emmen, vicino a Lucerna, nel settembre 2012 è stato inaugurato lo stabilimento per la produzione in camera sterile, dal momento che lo stabilimento di Rotkreuz non riusciva più a sostenere il carico di lavoro dopo il successo riscontrato sul mercato. Sulla metà di un terreno grande 21.100 m2 è sorto un moderno stabilimento, in grado di affrontare gli standard più elevati in fatto di purezza e di igiene.

Tecnologia moderna

I processi all'interno dello stabilimento sono stati strutturati per essere i più brevi possibile. La camera sterile è costruita in modo da poter eseguire i lavori di manutenzione dall'esterno, senza quindi compromettere la produzione. I pezzi stampati a iniezione possono essere immagazzinati secondo la normativa ISO 8 e portati direttamente al montaggio.

Gestione perfetta della qualità

In fase di progettazione e di realizzazione abbiamo dato molto rilievo a una gestione della qualità che fosse moderna e sicura. La garanzia della qualità di prodotti e processi produttivi è data, ad esempio,

  • dall'utilizzo di materie prime specifiche e controllate
  • dal controllo statistico dei processi e dal prelievo dei campioni di controllo
  • dalla formazione continua dei collaboratori
  • dal controllo esterno
  • dagli audit eseguiti presso i clienti
  • dal miglioramento continuo ("Deming-Rad" / ciclo PDCA).

Tecnologia per l'edilizia ecologica

Per far sì che i nuovi edifici fossero i più rispettosi possibile dell'ambiente, sono state applicate varie tecnologie moderne.