Robusti sistemi di valvole per tecnologie di processo nella produzione di fertilizzanti
L'industria dei fertilizzanti offre agli agricoltori un'ampia gamma di fertilizzanti fosfatici, la maggior parte dei quali derivati dall'apatite. Fonti alternative di fosfato possono essere le acque reflue municipali e i residui di biomassa. GEMÜ offre i giusti sistemi di valvole per diverse tecnologie di processo.
Lavorate nella tecnologia agricola o nella costruzione di impianti agricoli?
Saremo lieti di consigliarvi i giusti sistemi di valvole per la vostra applicazione!

Sistemi di valvole in processi a monte per:
• Tecnologia DEN
• Tecnologia con reattore a serbatoio agitato
Sistemi di valvole in processi a valle per:
• Pulizia, concentrazione
• Essiccazione, stratificazione, granulazione
• Prilling, granulazione a letto fluido
Sistemi di valvole in processi supportati per:
• Linee di alimentazione chimica
• Unità di riscaldamento/raffreddamento
• Alimentazione vapore/acqua
• Sistemi di trattamento delle acque reflue (lavanderie, acque reflue...)
➥ Trattamento corretto degli acidi minerali – per evitare corrosione e abrasione

La produzione di fertilizzanti fosfatici va di pari passo con la produzione di acidi minerali. I più importanti sono l'acido fosforico, l'acido solforico (come reagente principale) e l'acido nitrico (come reagente o additivo).
Materiali idonei per fluidi chimicamente aggressivi
La produzione di acidi e il loro impiego nel processo produttivo richiedono un'attenzione particolare nella scelta dei materiali per le apparecchiature di processo. Sebbene le apparecchiature di processo e la strumentazione siano costruite con materiali metallici (spesso ghisa, acciaio o acciaio inossidabile), è necessario un rivestimento interno e un rivestimento con plastica resistente come PFA per impedire agli acidi aggressivi di attaccare i componenti metallici.
Evitare danni da abrasione
Un altro aspetto impegnativo nella produzione di fertilizzanti fosfatici è l'utilizzo delle sostanze solide. Le polveri e i fluidi contenenti particelle solide in sospensione sono abrasive e possono causare seri danni alle tubazioni e alle valvole. Anche in questo caso, la stratificazione delle superfici interne con un rivestimento in gomma aiuta a prevenire danni.
Saremo lieti di consigliarvi personalmente sulla giusta scelta del materiale.
➥ Caso applicativo - Concime riciclato da fonti rinnovabili
I fertilizzanti fosfatici possono essere ottenuti anche riciclando rifiuti biologici come residui di fermentazione o fanghi di depurazione. Questo approccio è di tendenza in Europa poiché i minerali fosfatici sono classificati come materie prime critiche che si esauriranno a livello globale nei prossimi anni. La crescente contaminazione delle acque sotterranee con sali di fosfato e nitrato è un altro fattore importante per questo approccio.
Da un cliente GEMÜ vengono ottenuti preziosi sali di fosfato da residui di fermentazione e fanghi di depurazione in un processo innovativo. In più fasi, i composti fosfato, azoto e potassio vengono estratti dalle materie prime con l'ausilio di acidi e basi e trasformati in fertilizzanti.
Qui leggete di più sull'applicazione e quali valvole GEMÜ supportano questo innovativo processo di riciclaggio.

Panoramica della selezione di valvole per la produzione di fertilizzanti:

Valvole a farfalla d'intercettazione

Valvole a membrana

Valvole a membrana a passaggio totale

Valvole a globo

Sistemi di misurazione e regolazione