Questa pagina Internet utilizza cookie.

Le nostre pagine Internet e i nostri shop online utilizzano cookie tecnici e cookie necessari per poter elaborare le tue richieste. Inoltre utilizziamo i cosiddetti cookie di tracciamento che ci consentono di ottimizzare la nostra presenza online per offrire una migliore fruizione. ...

Per maggiori informazioni consultare la Dichiarazione sulla protezione dei dati personali. Privacy Statement

Cookie funzionali

Questi cookie sono obbligatori per poter utilizzare tutte le funzioni dei siti GEMÜ, perciò sono preimpostati e non possono essere disattivati. Eventualmente è possibile eluderli modificando le impostazioni nel proprio browser.

Cookie di profilazione

Puoi decidere se sul tuo browser debba essere conservato un cookie di profilazione, per consentire al gestore della pagina Internet di registrare e analizzare i vari dati statistici. Qualora decidessi di non conservare il cookie fai clic sul seguente link per scegliere di disattivare il tracciamento Piwik.

Purtroppo al momento GEMÜ non è in grado di salvare le impostazioni per più browser o conti utenti. È inoltre possibile, a seconda delle impostazioni di sicurezza impostate dall'utente per il browser, rifiutare i cookie impostati di GEMÜ, chiudendo il browser stesso. In questo modo, alla sessione successiva, i cookie non saranno più disponibili. In caso di chiusura o di modifica del browser o di utilizzo di più PC, è necessario effettuare nuovamente queste modifiche.

Multi-port valve in action: GEMÜ Cocktail mixer

Multi-port valve in action: GEMÜ cocktail mixer

Since 2012, a programmed GEMÜ high-tech multi-port valve has mixed up whatever cocktail trade fair visitors have requested from various ingredients. You can also clearly see how the valve works: The "insides" of the mixer can be seen through a plexiglass screen, and it is possible to follow how the valves open and shut in real time, how the glass fills and finally how the entire system is cleaned. Most importantly, the cocktail mixer reveals the hidden potential of a multi-port valve. After each mix, the multi-port valve is automatically cleaned and at the end of the trade fair is manually sterilized – a normal procedure in everyday use. A temperature sensor is used to enable the staff at the stand to constantly monitor the cooling function. The video demonstrates the main functions accompanied by short explanations.