Per poter dimensionare e manutenere un impianto in maniera ottimale, in presenza di vapore acqueo come fluido di esercizio è assolutamente necessario osservare l'interazione tra pressione e temperatura. Perciò GEMÜ mette a disposizione la tabella corrispondente al cosiddetto diagramma di pressione-temperatura, il quale funge tuttavia da mero riferimento, in quanto i valori si riferiscono solo al vapore acqueo nello stato di saturazione.
Osservazione dei parametri di esercizio
Ricordarsi di considerare tutte le caratteristiche fisiche e chimiche del proprio impianto. Fluidi diversi o anche vapore acqueo unito ad additivi possono cambiare notevolmente i valori. Soprattutto in caso di elevate concentrazioni di fluidi aggressivi, raccomandiamo ai nostri clienti di effettuare esperimenti in proprio e di creare una tabella specifica dei fluidi utilizzati. Allo stesso modo sarà da considerare anche la velocità di flusso che può influenzare fortemente i valori.
Alcune informazioni generali e riferimenti sono indicati alla pagina Gamma di valvole.
Esclusione di responsabilità
Il Gruppo GEMÜ non è responsabile in alcun caso dell'attualità, correttezza, completezza o qualità delle informazioni messe a disposizione. Sono escluse le responsabilità inerenti a danni materiali o ideali derivanti dall'utilizzo o dal mancato utilizzo delle informazioni offerte, ovvero dall'utilizzo di informazioni erronee e incomplete, se non viene comprovata la precisa intenzione di dolo o la colpa per grave negligenza. Tutte le offerte sono senza alcun impegno e non vincolanti. Il Gruppo GEMÜ si riserva espressamente di modificare, completare o cancellare parti della pagina oppure l'offerta completa senza preavviso particolare in merito oppure di sospenderne temporaneamente oppure definitivamente la pubblicazione. Questa esclusione di responsabilità deve essere considerata parte dell'offerta internet. Se parti o singole formulazioni del presente testo non corrispondessero, non corrispondessero più o non corrispondessero completamente alla situazione giuridica vigente, le restanti parti del documento restano intatte nel loro contenuto e nella loro validità.
Ulteriori informazioni
Tabella temperatura e pressione in tedesco
Tabella temperatura e pressione in inglese