I siti internet di GEMÜ utilizzano dei cookie. Proseguendo con la navigazione nel sito, l’utente accetta questo utilizzo. Per configurare le impostazioni personali, cliccare qui.

Fa il suo ingresso sul mercato la prima valvola e membrana Single-Use

Fa il suo ingresso sul mercato la prima valvola e membrana Single-Use

La prima valvola a membrana regolabile Single-Use GEMÜ SUMONDO

La prima valvola a membrana regolabile Single-Use GEMÜ SUMONDO offrirà in futuro una maggiore scelta di varianti.

La ditta GEMÜ, leader nella produzione di sistemi di valvole per l'industria farmaceutica, ha introdotto sul mercato la prima valvola a membrana regolabile Single-Use, la GEMÜ SUMONDO. La linea di prodotti comprende, oltre a una variante ad azionamento pneumatico, anche una versione dotata di volantino per l'azionamento manuale. 

Di fronte a una richiesta continua dei clienti, GEMÜ ha deciso di ampliare anche la gamma di corpi valvola. Con l'aggiunta di una terza misura della membrana, la linea si arricchisce di un nuovo prodotto altamente performante: la valvola più grande del suo genere, fino a 1", la quale consente di eseguire anche le applicazioni che necessitano di maggiori flussi di fluido e di una regolazione precisa. 

Prodotte e confezionate in camera sterile, le valvole Single-Use soddisfano tutti i requisiti dei processi farmaceutici. Ma i campi di applicazione non finiscono qui, perché queste valvole rappresentano una soluzione vantaggiosa, ma soprattutto più sicura, anche in altri settori, quali ad esempio, nei centri di ricerca e nei laboratori, riducendo notevolmente il rischio di contaminazione crociata, gli sforzi per la pulizia e i periodi non operativi dell'impianto. Proprio in presenza di piccole quantità e di una sostituzione dei fluidi più frequente i vantaggi della valvola SUMONDO risultano subito evidenti e convincenti dal punto di vista dei costi.

La soluzione Single-Use di GEMÜ sostituisce i tradizionali sistemi di riempimento e tappatura in un gran numero di casi. Le valvole garantiscono una regolazione più precisa e portate costanti anche con un utilizzo massiccio. In questo modo le valvole GEMÜ SUMONDO consentiranno di realizzare tante nuove procedure nelle applicazioni Single-Use, prima inattuabili con i sistemi tradizionali. Tra queste ricordiamo, la miscelazione, il dosaggio e la distribuzione di fluidi, nonché la regolazione della pressione transmembrana in un impianto. Il tutto in maniera precisa, riproducibile e, se necessario, anche automatizzata, grazie all'attuatore pneumatico. In alternativa è possibile utilizzare anche l'attuatore manuale, il quale garantisce apertura e chiusura affidabili, nonché un'esatta regolazione del flusso volumetrico, grazie allo stabile volantino in plastica e alla corsa definibile.

L'idea alla base della valvola SUMONDO è semplice: un corpo valvola per il monouso e un attuatore che può essere utilizzato più volte. Questa combinazione costituisce la base per ottenere processi economici di alta qualità. La strumentazione ottimale rende questa soluzione di valvola completa e intelligente. Così, grazie al sistema modulare GEMÜ, è possibile integrare diversi posizionatori e controllori di processo in maniera semplicissima.  

Se guardiamo alla parte esterna della valvola colpisce la presenza di nuove grandezze dell'attacco, quest'ultimo disponibile in diversi tipi. Le grandezze vanno da 1/4" a 1", ovvero dall'attacco clamp, alla boccola per tubo flessibile. Si aprono quindi per i gestori nuove possibilità, sia per i nuovi impianti che, soprattutto, per quelli esistenti, quindi una progettazione più flessibile degli impianti e una maggiore scelta di possibilità di regolazione, con portate da 0,5 m³/h a 12 m³/h. 

Ma le novità non riguardano solo la parte esterna del corpo valvola; anche all'interno ci sono stati cambiamenti innovativi che andranno a tutto vantaggio degli utenti: il contorno della sede ottimizzato e il nuovo materiale della membrana garantiranno una sede perfetta, la massima tenuta e una maggiore durata del corpo valvola.

Le esigenze e le aspettative insite nei nuovi impianti continueranno a crescere, ma le valvole GEMÜ SUMONDO rappresentano già oggi una soluzione sostenibile, in grado di convincere i gestori di impianti Single-Use, grazie alla loro sicurezza, qualità ed efficienza.