Questa pagina Internet utilizza cookie.

Le nostre pagine Internet e i nostri shop online utilizzano cookie tecnici e cookie necessari per poter elaborare le tue richieste. Inoltre utilizziamo i cosiddetti cookie di tracciamento che ci consentono di ottimizzare la nostra presenza online per offrire una migliore fruizione.

Per maggiori informazioni consultare la Dichiarazione sulla protezione dei dati personali. Privacy Statement

Cookie funzionali

Questi cookie sono obbligatori per poter utilizzare tutte le funzioni dei siti GEMÜ, perciò sono preimpostati e non possono essere disattivati. Eventualmente è possibile eluderli modificando le impostazioni nel proprio browser.

Cookie di profilazione

Puoi decidere se sul tuo browser debba essere conservato un cookie di profilazione, per consentire al gestore della pagina Internet di registrare e analizzare i vari dati statistici. Qualora decidessi di non conservare il cookie fai clic sul seguente link per scegliere di disattivare il tracciamento Piwik.

Purtroppo al momento GEMÜ non è in grado di salvare le impostazioni per più browser o conti utenti. È inoltre possibile, a seconda delle impostazioni di sicurezza impostate dall'utente per il browser, rifiutare i cookie impostati di GEMÜ, chiudendo il browser stesso. In questo modo, alla sessione successiva, i cookie non saranno più disponibili. In caso di chiusura o di modifica del browser o di utilizzo di più PC, è necessario effettuare nuovamente queste modifiche.

Soluzioni in plastica per il settore della tecnologia medicale e farmaceutico

Partner per l'engineering e la produzione GEMÜ

In qualità di subfornitore di aziende operanti nel settore della tecnologia medicale e di produttori farmaceutici, GEMÜ offre soluzioni in plastica customizzate per strumenti chirurgici, accessori di laboratorio nonché per ulteriori ausili medicali. I Clienti ricevono singoli componenti, gruppi confezionati e collaudati e così via fino a prodotti finiti sterili per l'impiego immediato nella tecnologia medicale.

Stampaggio a iniezione in camera sterile

Le specialità della produzione efficiente sono lo stampaggio a iniezione di materie plastiche ad alta temperatura, la integrazione di inserti nonché l'impiego di materie plastiche fibrorinforzate.

Montaggio in camera sterile

Il montaggio avviene in conformità agli esigenti valori della classe 6 secondo ISO 14644-1. In un ambiente ad alto grado di purezza vengono eseguiti parallelamente le attività di lavaggio, controllo e confezionamento.

Engineering per materie plastiche

Per la lavorazione in camera sterile eseguiamo la selezione dei materiali, realizziamo gli stampi per lo stampaggio a iniezione, l'ottimizzazione delle progettazioni, il Rapid Prototyping e la simulazione del processo.

Ready to Sterilize

La nostra nuova camera sterile, caratterizzata da misure igieniche supplementari in merito alle celle di produzione, consente di produrre componenti "ready to sterilize".

Noi sviluppiamo, progettiamo e costruiamo gli stampi per lo stampaggio a iniezione di particolari in plastica nonché per la lavorazione dei polimeri fluorurati. Le eventuali modifiche allo stampo vengono eseguiti direttamente a Emmen.

Gruppi

Grazie ad un'esperienza pluriennale, il montaggio di gruppi meccanici ed elettronici è diventato una competenza chiave. I componenti in plastica possono essere prodotti esenti da sostanze che compromettono l'adesione.

Qualificazione e validazione

GEMÜ esegue la valutazione del rischio per il vostro prodotto. Analizziamo i rischi di sistema dei mezzi di esercizio ed i rischi di processo della produzione. A questo proposito viene da noi fornita una prova documentata.

Processo

Fino alla produzione di serie, presso GEMÜ i progetti relativi alla tecnologia medicale constano di cinque fasi: il progetto, lo sviluppo del prodotto e del processo, la prova del processo nonché l'introduzione sul mercato.