インゲルフィンゲンに拠点を置くテクノロジー企業 GEMÜ の新しい最適化されたフレア継手 Nexus Connect®* は,CleanStar および iComLine バルブシリーズ向けの革新的なフレア接続です。これにより GEMÜ は,お客様に自社製バルブ用のさらに改良されたフレア継手と,それに適合するフィッティング製品ラインナップをお届けします。
フレア継手は,半導体産業においては長きにわたり,流体の分配と供給のための標準的な器具としての地位を確立しています。しかしながら圧力および温度に関する要件が過酷な場合には,このタイプの接続具では限界に達してしまいます。この度 GEMÜ は,新しい革新的なソリューションを導入しました。Nexus Connect® コネクターは安全性を強化するだけではなく,既存のフィッティングシステムとのシームレスな互換性も提供します。
GEMÜ は既に,自社の CleanStar および iComLine 向けに市場で一般的な,最適化されたフレア継手を提供しています。Nexus Connect® コネクターは HP(ハイピュリティー)製品ラインナップ全体にわたって拡張され,適合するフィッティングも合わせてお届けいたします。
現在最も広く使用されている最適化されたフレア継手との互換性により,GEMÜ のお客様は他のコンポーネントを交換することなくシステムをアップグレードできます。両方の接続タイプのスムースな組み合わせを証明する Fit-Line Global の良好なテスト結果も,このことを強調しています。
Nexus Connect® の導入には GEMÜ CleanStar バルブシリーズが含まれており,当初は溶接アダプターと省スペースの SpaceSaver バージョンで提供されます。iComLine シリーズについては,単品バルブと GEMÜ PC50 バルブブロックにタイトな形状のコネクターが装備されます。この拡張は,HP(ハイピュリティー)製品ラインナップ全体をカバーする予定です。
GEMÜ の Nexus Connect® コネクターは,半導体産業における柔軟性とパフォーマンスの新しい標準を設定するものです。この革新的な設計の統合により設置作業が簡単になるだけではなく,要件の厳しい生産環境における効率と信頼性の向上も約束されます。
*Nexus Connect® は,Fit-Line Global 社の登録商標です。