本 Web サイトでは Cookie が使用されています。

弊社は Web サイトおよびオンラインショップにおいて,技術的におよびお客様からのお問い合わせの処理に必要な Cookie を使用しています。さらに弊社はトラッキング Cookie も使用しており,弊社 Web サイトの内容・構成・レイアウトなど を最適化し,サイトをより魅力的なものにすることに役立てています。 ...

詳細については,個人情報保護宣言をご覧ください。 データ保護方針

便利な Cookie

これらの Cookie は GEMÜ の Web サイトの各種機能をご利用いただく上で欠かすことができないものであり,無効にすることはできません。ただし,ご使用のブラウザの設定を変えることで無効にできる可能性もあります。

Web 分析 Cookie

ご使用のブラウザに一意的な Web 分析 Cookie を設定し,Web サイトの運営者が種々の統計データを取得および分析できるようにすることを許可するかどうかを選択することができます。設定を許可したくない場合には,以下のリンクを クリックして,ご使用のブラウザに Piwik 無効化 Cookie を設定してください。

現時点で GEMÜ の Web サイトは,複数のブラウザの設定,ないし複数のユーザーアカウント設定を一括保存する機能に対応していません。また,ご使用のブラウザのセキュリティ設定によっては,ブラウザ終了時に GEMÜ が設定した Cookie が消去され,次回のセッションで Cookie を使用できない可能性があります。ブラウザを閉じた後,別のブラウザに切り換えた後,または複数の PC をご利用の場合,弊社の Web サイト閲覧時に一連の設定を改めてやり直す 必要が生じる可能性があることをご承知おきください。

Lightweight and compact: GEMÜ plastic multi-port valve blocks

Lightweight and compact: GEMÜ plastic multi-port valve blocks

Complex functionalities in the control of liquids, gases and steam are these days generally carried out in many applications by means of numerous individual valves. These are connected to one another by similar numbers of fittings and piping. But this takes up a lot of space and assembly is time-consuming because of the much higher number of individual components – not to mention a high hold-up volume and a lot of dead space between valve seats. Also, every assembly point and pipe connection is a potential leak, which increases the safety risk. Plastic pipe systems are often also used with corrosive media such as acids and alkalis because of their excellent chemical resistance. Leaks in these situations can be particularly dangerous. GEMÜ has therefore used its experience in stainless steel multi-port valves gained from the pharmaceutical industry to implement valve functions which now also use plastic multi-port valve blocks. For example, it has been supplying companies in the chemical industry and environmental systems for several years now. At the same time, GEMÜ also offers special solutions for the microelectronics and semiconductor industry. The video shows the philosophy behind the development of plastic multi-port valves as well as how they are designed and manufactured.