Deze website maakt gebruik van cookies.

Voor onze websites en onze online shop gebruiken we technisch noodzakelijke cookies en cookies die nodig zijn om uw aanvragen te kunnen verwerken. Daarnaast gebruiken we zogenoemde trackingcookies. Hiermee kunnen we de werking van onze websites optimaliseren, zodat u een nog betere gebruikerservaring aangeboden krijgt. ...

Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring. Privacybeleid

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om alle functies van de GEMÜ-websites te kunnen gebruiken. Daarom zijn ze al ingesteld en kunnen ze niet uitgeschakeld worden. U kunt dit eventueel omzeilen, indien u de instellingen in uw browser wijzigt.

Webanalysecookies

U kunt hier aangeven of uw browser een eenduidig webanalysecookie mag opslaan, zodat de beheerder van de website uiteenlopende statistische gegevens kan verzamelen en analyseren. Als u dat echter niet wilt, klikt u op de volgende link om het Piwik-deactiveringscookie in uw browser op te slaan.

Op dit moment kan GEMÜ helaas geen instellingen voor meerdere browsers of gebruikersaccountoverkoepelende instellingen opslaan. Wel bestaat de mogelijkheid om, afhankelijk van de beveiligingsinstellingen in uw browser, de door GEMÜ geplaatste cookies door het sluiten van de browser te verwerpen waardoor deze bij uw volgende bezoek niet meer tot uw beschikking staan. Indien u uw browser sluit, een andere browser in gebruik neemt of meerdere pc’s gebruikt, dient u een aantal aanpassingen opnieuw aan te geven.

IO-Link

vormt met zijn versies 1.0 en 1.1 uniforme standaarden

Ook op een hoger niveau bevordert GEMÜ de ontwikkeling van branches en technologieën. Zo heeft GEMÜ samen met toonaangevende fabrikanten van automatiseringsproducten en -systemen de nieuwe communicatiestandaard IO-Link ontwikkeld. 

Eerste IO-Link-device-fabrikant in de ventiel- en procestechniek

GEMÜ is medeoprichter van het IO-Link-consortium. Dit consortium heeft een neutrale, open interface ontwikkeld waarmee op eenvoudige wijze proces-, parameter- en diagnosegegevens tussen besturing (master) en eenvoudige sensoren/actoren (devices) kunnen worden overgedragen. Met het re-design van de intelligente positiemelder GEMÜ 1235 en de ontwikkeling van de ventielschakeling GEMÜ 4242 heeft GEMÜ als eerste fabrikant ventieltechnische componenten uitgerust met een IO-Link-interface. Deze interface stuurt sensoren en actoren uniform aan, zodat de op een point-to-point-verbinding gebaseerde communicatie-interface digitale of analoge gegevens als serieel telegram via een driedraadsaansluiting overdraagt.

Klantvoordelen

De standaard IO-Link biedt talrijke voordelen:

  • Tussen de sensor/actor en de besturing/het besturingssysteem kan tot op het onderste veldniveau extra informatie worden uitgewisseld. Deze informatie kan worden gebruikt voor diagnose en parametrering.
  • Door de toepassing van IO-Link wordt het aantal interfaces en componenten gereduceerd.
  • Het systeem kan gemakkelijk in bestaande veldbussystemen worden geïntegreerd en eenvoudig via uniforme engineeringstools worden bediend.
  • Daarbij hoeven geen wijzigingen in de bestaande resp. gebruikelijke topologie en bedrading (tot max. 20 m) te worden aangebracht.
  • Aanschafkosten en montagetijden voor afgeschermde kabels en meerpolige parallelle aansluitingen vervallen voortaan, omdat de communicatie via een standaard M12-connector plaatsvindt.

IO-Link is inmiddels als gestandaardiseerd communicatiesysteem in de internationale norm IEC 61131-9 opgenomen.

Meer informatie

Gedetailleerde informatie over de communicatiestandaard en over het consortium met leden als Siemens, Beckhoff, B&R, Phoenix Contact, Pepperl+Fuchs, Tuck, IFM, Sick is te vinden op www.io-link.com.

Software-bestanden voor IO-Link Master

PACTware Version 4 (zonder HART-Com DTM en helpteksten)

Turck-software „IO-Link IODD Interpreter en DTM“

Turck-software „DTM voor USB IO-Link Master“

Configuratiebestanden

Beschikbaar voor downloaden