Este Website usa cookies.

Para as nossas Websites e nossa loja Online usamos cookies tecnicamente necessários, e cookies que necessitamos para podermos processar as suas consultas. Além desses, usamos os chamados tracking-cookies. Com ajuda destes, podemos otimizar nossa apresentação Online e assim, oferecer-lhe ainda mais emoções na sua utilização.

Demais informações poderá encontrar na nossa Declaração de proteção de dados. Declaração de proteção de dados

Cookies funcionais

Estes cookies são essenciais para se poder utilizar todas as funções dos Websites da GEMÜ, e portanto, são pré-configurados não podendo ser desativados. Se necessário, poderá contornar isto, mudando as configurações no seu browser.

Cookies de análise do Web

Aqui poderá decidir, se um determinado cookie de análise do Web poderá ser guardado no seu browser para possibilitar ao operador do Website a registrar e analisar diversos dados de estatística. Caso concorda com esta opção, clique no seguinte Link para guardar o cookie Piwik de desativação no seu Browser.

De momento, a GEMÜ não tem a possibilidade de oferecer configurações para vários browseres ou que abrangem as contas dos usuários. Além disso, e consoante suas configurações de segurança no browser, tem a possibilidade de definir a que os cookies autorizados pela GEMÜ sejam deletados quando fechar o browser, não estando mais disponíveis na próxima sessão no site. Assim que fechar ou mudar o browser, ou quando usar vários computadores, deverá proceder a algumas adaptações ou, se necessário, definir novamente.

Compact combi switchbox for linear actuators: GEMÜ 4242

Compact combi switchbox for linear actuators: GEMÜ 4242

The GEMÜ 4242 with integrated 3/2-way pilot valve was developed specially for small and medium nominal sizes and is much more compact than its predecessor, the GEMÜ 4222. However, the combi switchbox still offers the same functionality and additional diagnostic facilities. Depending on the version, numerous parameters can be set or read out. The GEMÜ 4242 combi switchbox works accurately thanks to its microprocessor-controlled, intelligent position sensing system and its analogue, integrated travel sensor system with a stroke of between 2 and 30 mm. This means that the device records the entire stroke distance and, upon reaching the relevant end position, transmits feedback to the plant control system. In comparison with external pilot valves, the integrated 3/2-way pilot valve offers both functional and cost benefits, such as fast reaction times, it allows the program to fully automate end position programming and reduce compressed air consumption by being coupled directly to the valve without extra piping losses. Local programming of end positions is also, alternatively, possible without an interface to the control unit, and is carried out using a magnet so the housing does not have to be opened. In addition to using high-quality electronic and electrical components, GEMÜ also relies on high-quality hardware: The robust, compact body is available in aluminium or stainless steel and the transparent cover is made from impact resistant polycarbonate. The pneumatic and electrical connections of the combi switchbox save space and enable easy access positioned in one direction. The speed-AP function simplifies commissioning, and a manual override means that the valve servicing can be conducted easily. This function can, of course, also be disabled as required. The animation shows how to put the combi switchbox into operation.