Nova solução para conectar válvulas de bloco multivias

Nova solução para conectar válvulas de bloco multivias

Nova solução para conectar válvulas de bloco multivias

A GEMÜ, especialista em válvulas de Ingelfingen, está lançando no mercado duas novas soluções para conectar válvulas de bloco multivias Single-Use.

Por um lado, agora é possível controlar o travamento da válvula de bloco multivias pneumaticamente por meio de cilindros de fechamento através de uma válvula de bloco multivias embutida na superfície da instalação. Por outro lado, existe a solução de usar uma válvula de bloco multivias montada na superfície da instalação, em que o corpo da válvula é conectado à unidade de atuador manualmente por meio de uma alavanca removível. A última variante propicia maior flexibilidade na disposição das soldas de topo. O acoplamento entre os atuadores e os diafragmas soldados na válvula de bloco multivias é obtido de forma confiável em poucos segundos, usando o princípio de fixação conhecido da GEMÜ SU40 SUMONDO. As próprias válvulas de bloco são produzidas por usinagem e, portanto, podem ser projetadas individualmente.

O uso de tecnologias Single-Use oferece várias vantagens: A economia de ciclos de limpeza convencionais e os gastos associados com energia, fluidos de limpeza, descarte de resíduos e equipamentos periféricos, ao mesmo tempo em que aumenta a proteção contra a contaminação cruzada entre diferentes campanhas de produção. Além disso, os tempos de inatividade nas fábricas são minimizados, o que aumenta significativamente a flexibilidade e a eficácia das soluções Single-Use na tecnologia médica e farmacêutica em comparação com as soluções convencionais. Além disso, o uso de tecnologia Single-Use reduz o impacto ambiental negativo devido à eliminação dos ciclos de limpeza que consomem muita energia.