GEMU's websites make use of cookies. If you are using the site, this means that you agree to the use of cookies. To implement personal settings, click здесь

Одноразовые мембранные клапаны укрепляют свои позиции на рынке

Одноразовые мембранные клапаны укрепляют свои позиции на рынке

Скоро появятся новые варианты первого в мире одноразового мембранного клапана GEMÜ SUMONDO.

Компания GEMÜ, ведущий производитель клапанной техники для фармацевтической промышленности, укрепляет рыночные позиции первого регулируемого одноразового мембранного клапана GEMÜ SUMONDO. Линейка продукции охватывает — помимо варианта с пневматическим приводом — также вариант с маховиком для ручного привода. 

В связи с постоянно растущим спросом был расширен спектр исполнений корпусов клапанов. Ассортимент продукции пополнился третьим по счету высокоэффективным вариантом: самый большой (до сих пор) клапан такого типа размером до 1". Он предназначен для процессов, в которых важна как высокая пропускная способность, так и точность регулирования. 

Одноразовые мембранные клапаны производятся и упаковываются в чистом помещении, поэтому они соответствуют всем требованиям фармацевтических процессов. Однако этим возможности их использования еще далеко не исчерпаны. Эти клапаны могут стать экономичным и, самое главное, безопасным решением также в других областях, например при использовании в исследовательских центрах и лабораториях. При этом значительно снижается риск перекрестной контаминации, сокращаются расходы на очистку и максимально уменьшается время простоя оборудования. Особенно быстро (особенно с точки зрения расходов) преимущества мембранных клапанов SUMONDO проявляются при изготовлении небольших партий и частой смене рабочей среды.

Одноразовые клапаны GEMÜ превосходят традиционные шланговые пережимные системы по самым разным характеристикам. Регулирование выполняется намного точнее, а показатели расхода остаются на прежнем уровне даже при интенсивном использовании. GEMÜ SUMONDO дает возможность реализовывать принципиально новые функции и процессы, связанные с использованием одноразового оборудования. Например, смешивание, дозирование и распределение рабочих сред, а также регулирование трансмембранного давления в установке. С неизменно высокой точностью и воспроизводимостью, а также при необходимости в автоматическом режиме — с помощью пневмопривода. Разумеется, в качестве альтернативы предлагается также ручной привод, обеспечивающий надежное открывание и закрывание и точное регулирование объемного потока за счет прочного пластмассового маховика и индивидуально настраиваемого хода.

Таким образом, идею, лежащую в основе мембранных клапанов SUMONDO, можно в двух словах описать так: корпус клапана для одноразового и привод для многоразового использования. Подобное сочетание — это надежная основа множества высокоточных и экономичных процессов. Различное дополнительное оборудование делает это решение целостным и во многом интеллектуальным. Так, модульная система GEMÜ позволяет легко интегрировать позиционеры и регуляторы процесса.  

Даже при беглом осмотре клапана становится ясно, что он предусматривает новые размеры и виды присоединения. Они охватывают диапазон от 1/4" до 1" или от патрубка под хомут до штуцера шланга. Это открывает совершенно новые возможности как для новой, так и уже существующей техники: более гибкая компоновка и широкий спектр возможностей регулирования с пропускной способностью от 0,5 м³/ч до 12 м³/ч. 

Однако благодаря инновационным разработкам клапаны изменились не только снаружи, но и внутри: оптимизированный корпус седла и модифицированный материал мембраны обеспечивают привычно идеальную посадку, максимальную герметичность и еще большую эффективность корпуса клапана.

Совсем скоро требования к конструкции оборудования снова возрастут. Благодаря клапанам GEMÜ SUMONDO у предприятий, эксплуатирующих одноразовые системы, уже сегодня есть перспективное решение, поражающее своим качеством, надежностью и эффективностью.