GEMU's websites make use of cookies. If you are using the site, this means that you agree to the use of cookies. To implement personal settings, click здесь

Запасные мембраны GEMÜ

для асептических и промышленных процессов

Bild von mehreren GEMÜ Membranen
Membranen mit verschiedenen Kennziffern

Мембраны являются быстроизнашивающимися деталями. Их следует регулярно проверять и заменять, так как в противном случае это может привести к отказам и к возникновению опасных ситуаций.

Определение интервалов технического обслуживания

Периодичность техобслуживания, в рамках которого проводится проверка и замена мембран, зависит от области применения. Для выбора подходящего интервала техобслуживания необходимо учесть историю проведения техобслуживания и нагрузку, обусловленную частой стерилизацией, чисткой или частым переключением. Необходимо также учитывать характер среды; например, при использовании в вязких или абразивных средах интервал техобслуживания значительно сокращается по сравнению с нейтральными жидкостями.

Складские запасы

Если к определенному моменту не удалось окончательно определить и зафиксировать в документах интервал техобслуживания или замена мембраны предполагается только в случае нарушения герметичности, имеет смысл создать складской запас, с тем чтобы обеспечить возможность оперативного устранения неисправности. Однако при создании складского запаса необходимо учитывать, что детали из эластомеров имеют максимальный рекомендованный срок хранения и эксплуатации. Для мембран GEMÜ он составляет от 1 до 6 лет – при условии соблюдения правил хранения.

Периодичность поставки

Учитывая накопленный опыт, мы рекомендуем (для установок с большим количеством мембранных клапанов) создать небольшой склад и одновременно организовать периодическую поставку. В последнем случае вы будете автоматически получать от нас в определенный вами срок дополнительную или новую партию мембран.

Заказ

Запасные мембраны можно заказывать без упаковки. С целью обеспечения прослеживаемости – прежде всего для стерильных процессов и процессов с особыми санитарными требованиями – мы предоставляем возможность заказа мембран в отдельной упаковке с маркировкой и с соответствующим актом приемочных испытаний.
Для металлических мембранных клапанов для асептических условий эксплуатации мы составили соответствующую таблицу с номерами для заказа запасных мембран (на английском языке)t.
По вопросам, касающимся промышленных мембранных клапанов из металла, из металла и пластика, а также из высокочистого пластика обращайтесь к вашему консультанту, так как в этих сегментах доступно значительно больше вариантов или имеются другие исполнения в зависимости от конкретного изделия.

Мембраны GEMÜ разработаны, испытаны и допущены для эксплуатации с корпусами клапанов GEMÜ. Поэтому не рекомендуется использовать мембраны других производителей в комбинации с корпусами клапанов GEMÜ. Если мембраны других производителей все же будут использоваться, то мы не несем никакой ответственности.