Studium:
Wirtschaftsingenieurwesen - Internationale Produktion und Logistik
Dauer:
3 Jahre
Warum hast Du dich gerade für dieses Studium entschieden?
Im Studium Wirtschaftsingenieurwesen lernt man verschiedene Bereiche aus der Technik sowie aus der Wirtschaft. Dadurch erhält man einen sehr weiten Blickwinkel über verschiedene Abläufe im Unternehmen und kann vielseitig eingesetzt werden.
Was macht dir an der Hochschule am meisten Spaß?
Das Lernen an der Hochschule ist sehr komprimiert, dadurch lernt man viel Stoff in kurzer Zeit. Durch die vielen praxisnahen Beispiele aus den Firmen in der Umgebung sind auch die Theoriephasen sehr praktisch orientiert und dadurch interessant. Zudem gibt es viele Exkursionen. Auch der „Schul“-Charakter der Dualen Hochschule bietet individuelle Möglichkeiten.
Was macht dir im Unternehmen am meisten Spaß?
Durch den Abteilungsdurchlauf haben wir die Möglichkeit, das ganze Unternehmen kennen zu lernen, dabei sind sowohl die Mitarbeiter als auch die Abläufe und Prozesse sehr wichtig. Die selbst erarbeiteten Projekte sind natürlich ein weiterer positiver Faktor.
Für wen eignet sich das WIW Studium und ein duales Studium generell?
Um WIW zu studieren solltest du sowohl technisches als auch wirtschaftliches Interesse haben. Das duale Studium ist natürlich etwas „stressiger“, aber auch sehr abwechslungsreich durch den Wechsel von Theorie und Praxis!
Warum hast du dich für die Firma GEMÜ entschieden?
Zunächst hab ich GEMÜ über das Internet gefunden. Das Vorstellungsgespräch hat mich überzeugt. Auch der Auslandsaufenthalt in einer GEMÜ Tochter ist ein wichtiger Punkt.
Welche Perspektiven oder Pläne hast du nach deinem Studium?
Ich werde mein Studium abschließen und dann Berufserfahrung sammeln.