Aplicaciones en mercados de futuro

Ante todo, futuro significa confianza. Los mercados de futuro confían en los productos altamente eficientes de GEMÜ. En vista de ello, GEMÜ constituye un fuerte aliado para la consecución de objetivos de neutralidad climática. Así lo evidencia el uso de productos en un sinfín de aplicaciones de tecnologías orientadas al futuro.


Fotovoltaica

El uso de energía solar neutra en cuanto al CO2 repercute en el balance medioambiental de otras tecnologías sostenibles. En su fábrica de sala blanca de construcción propia situada en Emmen (Suiza), GEMÜ produce, entre otros, válvulas de alta pureza muy resistentes destinadas a la fabricación de paneles fotovoltaicos.

Energía eólica

La energía eólica desempeña un papel fundamental en el desarrollo de las energías renovables. Esto hace que la fiabilidad de la centrales eólicas sea de vital importancia. La lubricación de las turbinas constituye un proceso decisivo para conseguir una vida útil larga y un funcionamiento sin mantenimiento. En este ámbito, las valvulerías GEMÜ son componentes de instalación fiables para minimizar operaciones de mantenimiento complejas y peligrosas.

Movilidad

Con el fin de reducir las emisiones de CO2 causadas por el transporte de personas, los fabricantes de automóviles apuestan por la asistencia del conductor mediante inteligencia artificial y conducción autónoma. Para ello se utiliza gran variedad de MEMS (sistemas microelectromecánicos) que, entre otros, son componentes elementales de sistemas modernos de seguridad para vehículos y de bajas emisiones. Los componentes se fabrican con ayuda de válvulas de plástico GEMÜ de alta pureza.



Reciclaje de residuos agrícolas

Los métodos para reciclar purines y restos de fermentación de instalaciones de biogás representan importantes tecnologías de futuro. Previenen la eutrofización de nuestras superficies agrícolas, preservando acuíferos y reencauzando valiosas materias primas al ciclo económico. Los sistemas de válvulas de GEMÜ se encargan de importantes pasos del proceso en plantas de reciclaje de residuos agrícolas, por ejemplo, la dosificación de líquidos.

Tratamiento de aguas

Las plantas de tratamiento de aguas de la industria de la producción, que pueden operarse de forma fiable con valvulerías de GEMÜ, también son de vital importancia para protegernos tanto a nosotros como al medio ambiente del agua contaminada.

Las plantas se diferencian por su capacidad y tamaño. Una particularidad es que, cuando son estacionarias, no emiten CO2 por lo que se consideran especialmente sostenibles.

Baterías

Las baterías son acumuladores de energía electroquímicos. Actualmente, la aplicación más habitual son las baterías de iones de litio que se emplean tanto en pequeños smartphones como en la electromovilidad. Las baterías también se diferencian por su capacidad y tamaño. Una particularidad es que, cuando son estacionarias, no emiten CO2 por lo que se consideran especialmente sostenibles. GEMÜ apoya estas tecnologías con productos concebidos especialmente para la fabricación de baterías.