バタフライバルブ GEMÜ R480,R481,R487,R488 が NSF/ANSI/CAN 61 および DVGW の認証を取得しました。これらの認証は,インゲルフィンゲン(ドイツ)のバルブメーカー GEMÜ の上記の製品が飲用水用途に適していることを証明するものです。
飲用水用途向けのバタフライバルブ GEMÜ R480,R481,R487,R488 Victoria は,米国の NSF 認証を取得した特殊機能コード「N」付きのバージョンと,欧州の DVGW 認証を取得した特殊機能コード「D」付きのバージョンからお選びいただけます。
また,NSF/ANSI/CAN 61 認証は,ライナーコード W とステンレス製ディスクコード A,B,D との組み合わせで供給されるすべての製品に適用されます。
DVGW 認証は,ライナーコード W とステンレス製ディスク コード A,B および特殊機能コード「D」との組み合わせで供給されるすべての製品に適用されます。
GEMÜ 480 および GEMÜ R480 のシールの処方は,KTW-BWGL のエラストマーに関する古いガイドラインと新しいガイドラインに従って試験されました。2022 年 3 月に KTW-BWGL の第 3 回改定版が公開され,2025 年 3 月までが移行期間となります。その後,エラストマーに関する古いガイドラインは無効になります。
GEMÜ R480 Victoria シリーズにより,GEMÜ は上記の移行期間を越えて実施されるお客様の将来的なプロジェクトにおいて確実なプランニングを可能にし,長期にわたって適切なバタフライバルブを供給することができます。