Integrität ist kein
Anspruch. Sie ist Voraussetzung.

Produktlösungen für PUPSIT

Mit der Veröffentlichung der EU-GMP Guidelines Annex 1 (Revision 2022) gewinnt PUPSIT in pharmazeutischen Produktionsprozessen immer mehr an Bedeutung.  Erfüllen Sie regulatorische Anforderungen mit individuellen Produktlösungen von GEMÜ angepasst auf Ihren Anwendungsfall.

Warum PUPSIT für Ihre GMP-Konformität entscheidend ist

Regulatorischer Kontext

Gemäß Annex 1 (Revision 2022) ist PUPSIT (Pre-Use Post-Sterilization Integrity Test) der Standardnachweis für die Funktionsfähigkeit von Sterilfiltern bei der Herstellung von sterilen medizinischen Arzneimitteln - sofern das Produkt nicht in seinem Endbehältnis sterilisiert werden kann.

PUPSIT stellt sicher, dass Sterilfilter vor dem Einsatz funktionsfähig sind und damit unerkannte Schäden nicht zu einer mikrobiellen Kontamination des Produkts führen. Weiterführend wird der Filter teilweise auch nach der Filtration auf seine Integrität getestet. Ausnahmen sind nur in begründeten Fällen zulässig und müssen nachvollziehbar und risikobasiert begründet werden.

Was PUPSIT konkret für Ihre Anlage bedeutet:

Die steigenden Anforderungen an Validierung und Dokumentation werden besonders bei flexiblen Produktionskonzepten schnell zu einer Hürde. Zur Erfüllung der Vorgaben aus GMP Annex 1 werden Anlagen häufig umgebaut oder erweitert – die eingesetzte Lösung muss sich daher technisch in Ihre bestehende Anlagenstruktur integrieren lassen.

Entscheidend sind dabei die sichere Durchführung und lückenlose Dokumentation der Integritätstests, die Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse sowie die Vermeidung zusätzlicher Kontaminationsrisiken.

Produktlösungen für PUPSIT in Ihrer Anlage

SICHERHEIT. ZUVERLÄSSIGKEIT. INDIVIUALISIERBARKEIT.

Mehrwegeventilblöcke für
PUPSIT Prozesse

In aspetischen Produktionsanlagen werden im Bereich um Filter zusätzliche Komponenten benötigt. Dazu zählen Prozessventile, Fittings, Sensorik sowie Anschlüsse bspw. für Sterildampfzuleitung, Kondensatabführung und Entlüftung. Die Durchführung der behördlich vorgeschriebenen Integritätstests muss ebenso möglich sein.

Konventionell werden diese Komponenten häufig einzeln oder in vorgefertigten Baugruppen direkt an das Filterunterteil bzw. Filteroberteil angeschweißt – mit Auswirkungen auf Platzbedarf, Schweißnähte und Toträume.

Ein Mehrwegeventilblock fasst diese Funktionen in einer kompakten Einheit zusammen und schafft die Grundlage für eine sichere und validierbare Prozessführung.

Beispielhaftes Fließschema eines Mehrwegeventilblocks für Ihren PUPSIT Prozess

Integration aller Funktionen 
in einem System

LÖSUNGSPRINZIP

Mehrwegeventilblöcke bündeln die von Ihnen benötigten Anschlüsse in einer kompakten Einheit.

Filterunterteil, Ventile, Fittings, Sensorik und Anschlüsse werden nicht mehr als Einzelkomponenten integriert, sondern aus einem massiven Vollmaterial-Edelstahlblock gefertigt.

Dadurch entsteht eine komplette Filtereinheit bestehend aus Filterunterteil, Filterhaube und Filteroberteil als durchgängiges System.

Wann sich ein Mehrwegeventilblock lohnt

Lösungsansätze

Für die Umsetzung von PUPSIT stehen unterschiedliche technische Ansätze und Produktlösungen zur Verfügung. Im Kern unterscheiden sich klassische Anlagenkonzepte mit Einzelkomponenten von integrierten Mehrwegeventilblocklösungen. Die Unterschiede zeigen sich vor allem im Integrationsaufwand und in der Prozesssicherheit.

Auf einen Blick

  • Anschluss für Filterkartusche und Filtergehäuse direkt im Block integriert

  • Schnittstellen für Integritätstests (z. B. Bubble Point, Forward Flow)

  • Sterildampfzuführung (SIP) und Kondensatabführung integriert

  • Entlüftung und Druckmessung über integrierte Sensorik möglich

Funktionale Integration im Detail

In einem Mehrwegeventilblock werden alle zentralen Funktionen direkt in das System integriert. Die kompakte und prozesssichere Bauweise macht ihn zur technisch optimalen Lösung für PUPSIT Anwendungen, da Toträume minimiert sowie die Systemkomplexität gezielt reduziert werden.

Jetzt beraten lassen

Technische Vorteile für Ihre Anlage

Mit den PUPSIT-Lösungen von GEMÜ verbinden wir jahrzehntelanges Know-how mit innovativer Technik – denn für uns ist Integrität kein Anspruch, sie ist Voraussetzung.

Als verlässlicher Partner an Ihrer Seite denken wir über das Standardportfolio hinaus und finden gemeinsam die passende Lösung, der Sie jederzeit vertrauen können.

Marcus Ripsam, Head of Department, Global Focus Unit Core

In vier Schritten zur passenden Lösung

Verstehen. Entwickeln. Einsetzen.

Was die Zusammenarbeit mit uns besonders macht

Ihre Lösung. Unser Engagement.

Das könnte Sie auch interessieren