Bewusstsein schaffen - Gesellschaftliche Verantwortung
Mit gutem Beispiel vorangehen heißt bei GEMÜ, ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit bei allen Mitarbeitenden zu schaffen sowie gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. GEMÜ denkt vor, gibt Impulse und begleitet Zukunftsprojekte in der Region.
JobRad für Mitarbeitende
Bei GEMÜ zählt nachhaltige Mobilität sowohl im dienstlichen als auch im privaten Bereich als wichtige Säule zur Erreichung der Klimaziele.
So hält das GEMÜ JobRad mehr als 150 Beschäftigte und deren Angehörige fit und leistet einen Beitrag für die Umwelt.

Stromtankstellen für Mitarbeitende
Firmeneigene Stromtankstellen mit 100 % Ökostrom unterstützen die Nutzerinnen und Nutzer von E-Bikes auf dem Weg zur Arbeit. Desweitern stellt GEMÜ an jedem Standort in Deutschland Elektroladesäulen für das Aufladen von Firmenfahrzeugen zur Verfügung.
Allianz für Entwicklung und Klima
Seit 2021 ist unser Unternehmen Unterstützer bei der Allianz für Entwicklung und Klima. Wir unterstützen die Ziele der Allianz und tragen engagiert dazu bei, diese im Sinne des Leitbildes zu erreichen.

Modell Hohenlohe
Bereits seit 1991 sind wir als Unternehmen Teil des zukunftsweisenden Unternehmens-Netzwerks Modell Hohenlohe!
Der Verein Modell Hohenlohe fördert Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein in Unternehmen und bietet Hilfe zur Selbsthilfe als Multiplikator. Gemeinsam werden somit Lösungen für eine nachhaltige Zukunft und eine Plattform zum Austausch und Netzwerken geboten.

econsense
Seit 2023 nehmen wir am Kompetenzprogramm Nachhaltigkeit bei econsense – Forum Nachhaltige Entwicklung der Deutschen Wirtschaft e.V. teil. Die Non-Profit-Initiative des Bundesverbands der Deutschen Industrie e.V. (BDI) treibt gemeinsam mit seinen Mitgliedern Nachhaltigkeit in der Wirtschaft voran. Mit seinem Service-Angebot Kompetenzprogramm Nachhaltigkeit schafft econsense einen Raum für den Dialog insbesondere für mittelständische Unternehmen. Branchenübergreifend werden in diesem Raum gemeinsam mit anderen Unternehmen konkrete Ansätze, Methoden und Erfahrungen ausgetauscht und neu entwickelt. Gemeinsam mit Expert:innen werden einzelne Themen regelmäßig praxisrelevant vertieft und Kompetenzen aufgebaut

Stadtradeln - 21 Tage in die Pedale treten für mehr Radförderung, Klimaschutz und Lebensqualität in Kommunen.
74 GEMÜ Radler unterstützten 2022 die Kampagne des Klima-Bündnisses mit insgesamt 20.071 km (Platz 1) und 3.090 kg eingespartem CO2 – ein beachtlicher Beitrag zum Ergebnis der Stadt Künzelsau.
Insgesamt sind die Stadtradler der Stadt Künzelsau über 70.000 km mit dem Rad gefahren und haben 11 t CO2 eingespart.


Bike to work 2021 - größte Gesundheitsförderungsaktion der Schweiz
Die Bike to work Initiative verfolgt das Ziel, dass Mitarbeitende ihren Arbeitsweg u. a. mit dem Fahrrad zurücklegen und so ihr Fitnessprogramm bereits auf dem Arbeitsweg absolvieren. Zudem leistet die Aktion einen Beitrag zum Umweltschutz, bei dem die Teilnehmenden von GEMÜ Schweiz im Jahr 2021 in zwei Teams insgesamt 3.610 km zurücklegten und damit 520 kg CO2 eingespart haben. (Schweiz gesamt: 15 Mio. km und 2.100 t. CO2)

Elektromobilität in der Region: E-Disti
2018 wurde das Projekt „E-Disti“ mit der Stadt Niedernhall ins Leben gerufen. Bei den Niedernhaller Bürgerinnen und Bürgern, die den BMW i3 gegen eine geringe Gebühr mieten können, kommt das Projekt sehr gut an. GEMÜ leistet damit einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und unterstützt die E-Mobilität der Bürgerinnen und Bürger.

Ladesäule Wertwiesen - „Tanken Sie E-Power und ein Lächeln“
2015 hat GEMÜ mit der Stadt Künzelsau eine Kooperation geschlossen und unterstützt seitdem die Elektro-Ladesäule an den Wertwiesen.

Blühwiese
2020 hat GEMÜ erstmals die Patenschaft für eine 2.000 qm große Blühwiese in Mulfingen-Ochsental übernommen. Das Engagement wird seitdem weitergeführt. So leistet GEMÜ einen wichtigen Beitrag für den Erhalt der Artenvielfalt in der heimischen Region.
Hier können Sie Blumenpate werden https://www.bwbluehtauf.de

Bewusstsein bei allen Mitarbeitenden schaffen
Wertschätzung ist mehr als Belohnung. Kleine, nachhaltige Aufmerksamkeiten bereiten Freude und unterstützen nachhaltiges Handeln auch im privaten Umfeld.