Creare consapevolezza - Responsabilità sociale 

In GEMÜ dare il buon esempio significa creare consapevolezza della sostenibilità tra tutti i collaboratori e assumersi la responsabilità sociale. GEMÜ pensa al futuro, dà impulso e sostiene i progetti futuri nella regione. 


JobRad per i collaboratori 

In GEMÜ, la mobilità sostenibile è un pilastro importante per raggiungere gli obiettivi climatici sia nel settore aziendale che privato.

Il GEMÜ JobRad mantiene in forma più di 150 dipendenti e le loro famiglie e dà un contributo all'ambiente.

Stazioni di ricarica elettrica per i collaboratori 

Le stazioni di ricarica di proprietà dell'azienda, con elettricità 100% verde, supportano gli utenti di e-bike nel loro percorso verso il lavoro. GEMÜ fornisce inoltre stazioni di ricarica elettrica per la ricarica dei veicoli aziendali in ogni sede in Germania.



Ciclismo urbano - 21 giorni di pedalata spingono maggiore promozione delle due ruote, protezione del clima e qualità della vita nei comuni. 

Nel 2022, 74 ciclisti GEMÜ sostennero la campagna dell'Alleanza per il clima con un totale di 20.071 km (1° posto) e 3.090 kg di CO2 risparmiati – un contributo considerevole ai risultati della città di Künzelsau.
Nel complesso, i ciclisti urbani della città di Künzelsau hanno percorso oltre 70.000 km e hanno risparmiato 11 t di CO2.



Bike to work 2021: la più grande campagna di promozione della salute in Svizzera 

Tra l'altro, l'obiettivo dell'iniziativa Bike to work è portare i collaboratori a recarsi al lavoro in bicicletta e, nel frattempo, allenarsi. La campagna contribuisce anche alla protezione dell'ambiente dove, nel 2021, i partecipanti di GEMÜ Svizzera hanno percorso un totale di 3.610 km in due squadre e hanno così risparmiato 520 kg di CO2. (Totale Svizzera: 15 milioni di km e 2,2 milioni di CO2) 



Elettromobilità nella regione: E-Disti 

Nel 2018 è stato lanciato il progetto "E-Disti" con la città di Niedernhall. Il progetto è stato accolto molto bene dalla gente di Niedernhall, che può noleggiare la BMW i3 con un piccolo contributo. GEMÜ contribuisce così alla sostenibilità e sostiene la mobilità elettrica dei cittadini. 

Stazione di ricarica Wertwiesen - "Fai il pieno di energia elettrica e un sorriso" 


Nel 2015 GEMÜ ha stretto una collaborazione con la città di Künzelsau e da allora sostiene la stazione di ricarica elettrica di Wertwiesen. 



Prato fiorito 

Nel 2020, GEMÜ ha sponsorizzato per la prima volta un prato fiorito di 2.000 metri quadrati a Mulfingen-Ochsental. Da allora l'impegno è continuato. Così facendo, GEMÜ fornisce un contributo importante alla conservazione della biodiversità nella regione locale. 

Qui potete diventare sostenitori floreali 

https://www.bwbluehtauf.de 



Creare consapevolezza tra tutti i collaboratori 

L'apprezzamento è più di una ricompensa. Piccole attenzioni sostenibili portano gioia e sostengono un'azione sostenibile, anche nella sfera privata