Crear consciencia: responsabilidad social
En GEMÜ, predicar con el ejemplo significa crear consciencia sobre la importancia de la sostenibilidad en todos los empleados, así como asumir responsabilidad social. GEMÜ anticipa ideas, estimula con impulsos y participa en proyectos de futuro de la región.
Leasing de bicicletas para empleadas y empleados
Para GEMÜ la movilidad sostenible, tanto en el ámbito profesional como en el privado, constituye un pilar fundamental para alcanzar los objetivos climáticos. Así, la iniciativa de leasing de bicicletas GEMÜ JobRad mantiene 150 empleados y sus familiares en forma, a la vez que cuida del medio ambiente.

Estaciones de carga para empleados y empleadas
Las estaciones de carga propias de la empresa, con electricidad 100% verde, ayudan a los usuarios de bicicletas eléctricas en su camino al trabajo. GEMÜ también ofrece estaciones de carga eléctrica para los vehículos de empresa en todos los centros de Alemania.

Campaña Stadtradeln: pedalear durante 21 días para impulsar la bicicleta, proteger el clima y mejorar la calidad de vida en los municipios.
74 ciclistas de GEMÜ apoyaron en 2022 la campaña de la Alianza por el Clima con un total de 20 071 km recorridos (1.º puesto) y 3090 kg de CO2 ahorrados: una importante aportación al resultado de la ciudad de Künzelsau.
En términos totales, los ciclistas urbanos de Künzelsau han recorrido más de 70 000 km con sus bicicletas y han ahorrado 11 toneladas de CO2.


Bike to work 2021: la mayor iniciativa a favor de la salud de Suiza
La iniciativa Bike to work persigue el objetivo de que las empleadas y los empleados recorran su camino al trabajo con la bicicleta, de forma que realicen su programa de puesta en forma al ir al trabajo. La acción representa asimismo una contribución a proteger el medio ambiente y, en el año 2021, los participantes de GEMÜ Suiza, divididos en dos equipos, recorrieron un total de 3610 km ahorrando con ello 520 kg de CO2. (En toda Suiza: 15 millones de km y 2,2 millones de CO2)

Electromovilidad en la región: E-Disti
En el año 2018 se puso en marcha el proyecto "E-Disti" con el municipio de Niedernhall. La iniciativa, que permite alquilar un BMW i3 en condiciones económicas, ha encontrado muy buena acogida entre las ciudadanas y los ciudadanos de Niedernhall. Así, GEMÜ hace su pequeña contribución a la sostenibilidad y respalda la electromovilidad de ciudadanas y ciudadanos.

Estación de carga Wertwiesen: "Cargue potencia eléctrica y una sonrisa"
En el 2015 nació una cooperación entre GEMÜ y el municipio de Künzelsau, y desde entonces la empresa aporta una estación en carga en Wertwiesen.

´
Pradera de plantas con flores
En 2020, en el marco de una colaboración con Mulfingen-Ochsental, GEMÜ se hizo cargo por primera vez de una pradera de plantas con flores de 2000 m2. El proyecto sigue estando en marcha. Otra importante contribución de GEMÜ a la conservación de la biodiversidad en su región de procedencia.
Si tiene interés en el padrinazgo, siga leyendo aquí: https://www.bwbluehtauf.de