GEMÜ ha podido acumular conocimientos técnicos a lo largo del tiempo gracias al contacto directo y al intercambio con los ingenieros de plantas y los usuarios en el campo de los procesos de llenado. En el pasado, ello ya le permitió dar soluciones a una amplia variedad de desafíos en esta área. GEMÜ continúa esta tradición con la nueva plataforma de válvula de llenado.
Con la utilización de la tecnología PD de GEMÜ es posible separar herméticamente las partes móviles del actuador y, al mismo tiempo, lograr una elevada cantidad de cambios de conmutación. Como resultado, se excluye el denominado efecto ascensor, en que los restos de producto son transportados por el husillo utilizado en puntos que no deben limpiarse en el actuador. Además de la opción mejorada de limpieza del área en contacto con el fluido, la válvula destaca por un cambio rápido y fácil de las piezas de desgaste, así como por su diseño extremadamente compacto. Junto a las variantes neumáticas clásicas, también está disponible una versión eléctrica con una nueva generación de actuadores.
Las áreas de aplicación de las válvulas GEMÜ F40 y GEMÜ F60 se pueden encontrar en casi todos los procesos de llenado en el área higiénica y aséptica. Gracias a la junta de PTFE de una pieza, los dos tipos de válvulas también son adecuados para medios que contengan aceite y grasa.
Los dos primeros tipos de válvulas de la nueva plataforma de válvula de llenado se presentarán al público durante la feria ACHEMA en junio de este año.