Sono passati solo cinque anni dall'apertura del centro di produzione e logistica Europa di GEMÜ a Kupferzell, e ancora una volta c'è motivo di festeggiare: GEMÜ, specialista nelle valvole, apre un altro edificio. A giungo, in piccoli gruppi, si è svolta la cerimonia di inaugurazione del nuovo centro di tecnologia delle superfici (abbreviato OTZ) con tutti coloro coinvolti nella costruzione. Un'ulteriore pietra miliare nella storia di GEMÜ.
Nella seconda fase di costruzione sono stati edificati 4.000 mq. La produzione e la logistica confluiscono tutte le competenze nella tecnologia delle superfici come, ad esempio, il reparto di smerigliatura e saldatura, ma anche il nuovo settore dell'elettrolucidatura incluso il trattamento galvanico. Rafforzando la competenza nevralgica all'interno della propria azienda, emergono migliori possibilità di valutazione e ottimizzazione delle superfici prodotte. Nonostante l'espansione della capacità, i tempi di ciclo e i percorsi di comunicazione sono brevi, e le nuove fasi di lavorazione avvengono di pari passo con altre operazioni. Pertanto, la catena di processo viene ottimizzata mediante un'integrazione più approfondita del controllo superficiale, della pulizia, del decapaggio, dell'elettrolucidatura nei processi produttivi. Nel laboratorio chimico interno si possono monitorare analiticamente i fluidi. "L'obiettivo è quello di innalzare la finitura superficiale a un nuovo livello e rivalutare le competenze chiave", afferma Gert Müller.
I clienti beneficiano anche di una più ampia competenza e consulenza. "Chi non si concentra sulla qualità, punta su un cavallo sbagliato", conclude Gert Müller.
GEMÜ continua a crescere. Un nuovo edificio amministrativo è già in programma, come rivela Gert Müller.