バルブ専門メーカーの GEMÜ では,インテリジェント・オートメーション用製品に UL 認証マークを取得したモデルが 3 つ追加されました。GEMÜ 1235, GEMÜ 1236 ポジションインジケーターおよび GEMÜ 1436 eco cPos ポジショナーです。
UL 認証マークは米国とカナダで要求されます。これらの国で使用およびこれらの国へ輸出されるすべての機械およびプラント構成部品の必須条件となっています。
GEMÜ 1235,GEMÜ 1236 ポジションインジケーター
GEMÜ 1235,GEMÜ 1236 電気式ポジションインジケーターは,コンパクトでシンプルなデザインが特徴であると同時に最先端の機能を備えています。これらの製品は,従来のプロセスバルブの開閉位置を個別に表示するだけでなく,IO-Link 通信も可能です。この製品はプラスチック製とステンレス製の 2 種類の材質をご用意しています。
GEMÜ 1436 eco cPos ポジショナー
GEMÜ 1436 eco cPos ポジショナーは多様な用途に使用できます。中核機能に集約された電子回路と高速試運転機能(speed-AP)により,基本的な要件を持つ制御タスクに適した,信じられないほど使いやすいポジショナーです。