Niederlassung und Sprache wählen

Sprache wählen

Persönlicher KI-Assistent

Sie haben Fragen? Starten Sie eine Unterhaltung.

Vertriebsinnendienst

Für alle vertrieblichen Themen:

Tel: +49 7940 123 8509

Kontakt aufnehmen

Service-Helpline

Für alle After-Sales-Themen:

Tel: +49 7940 123 450

Helpline kontaktieren

Vorsprung durch Automatisierung

Neu gedacht

Auf dem Weg zur vollständig autonomen Anlage denken wir einen Schritt weiter: Echte Automatisierung beginnt dort, wo Prozesse transparent, Daten sinnvoll genutzt und Menschen entscheidungsfähiger werden. So wird aus technologischer Veränderung ein konkreter Vorsprung.

Automatisierung im Prozess

Automatisierung als Zusammenspiel aus Mechanik, Elektronik, Software und Daten ist das Ziel. Doch ist die heutige Realität vieler Prozessanlagen noch eine andere: mechanisch gewachsen, konventionell übertragen, auf Erfahrungswerten gewartet. Weil Automatisierug bisher oft als nachträgliche Erweiterung betrachtet wurde, statt als Bestandteil der Anlagenarchitektur.

Für einen Vorsprung in der Prozesstechnik muss umgedacht werden: Automatisierung bedeutet mehr als das automatische Öffnen und Schließen eines Ventils – von Anfang an. Wir machen Prozesse sichtbar, Daten nutzbar und ermöglichen so belastbarere Entscheidungen.

Statt maximaler die richtige Automatisierung wählen

Unsere Haltung

Wir sind überzeugt: Automatisierung schafft dann einen echten Vorteil, wenn sie zum Prozess, zum Reifegrad der Anlage und zu den Zielen des Betreibers passt. Entscheidend ist nicht, möglichst viel Technologie einzubauen, sondern die richtigen Informationen an der richtigen Stelle verfügbar zu machen und daraus gemeinsam die nächsten Schritte abzuleiten.

Wir verstehen Automatisierung als Entwicklungspfad, nicht als einmaliges Digitalisierungsprojekt.

Automatisierung für Sie

Ihre Prozesse werden transparenter, weil relevante Zustände sichtbar werden.
Ihre Entscheidungen werden belastbarer, weil Daten statt Vermutungen die Grundlage bilden.
Ihr Vorsprung wächst, weil Sie Ihre Anlage Schritt für Schritt effizienter und zukunftsfähiger machen.

Jetzt den nächsten Schritt gemeinsam planen.

Drei Perspektiven

Denn wer morgen autonomer produzieren will, muss heute besser verstehen, was in seiner Anlage passiert.

Darum verbindet GEMÜ drei Perspektiven auf die Automatisierung.

Je höher der passende Automatisierungsgrad von Anlagen, desto effizienter können diese betrieben werden. Wartungszyklen können optimiert werden, Stillstandszeiten reduziert werden, Fehler vermieden oder zumindest früh erkannt werden.

Thorsten Ungerer, Expert Platform Manager

Vorsprung im Zusammenspiel

Automatisierung in der Prozessanlage

Automatisierung entsteht im Zusammenspiel von Prozessverständnis, Komponenten, Kommunikation, Datenarchitektur und den Menschen, die daraus Nutzen schaffen. Wir bringen dabei eine Perspektive ein, die in dieser Diskussion häufig fehlt: die Nähe zum Prozess. Als Hersteller von Ventil-, Mess- und Regelsystemen kennen wir die physische Ebene, an der Medienflüsse gesteuert und Zustände erfasst werden und entwickeln vernetzte Lösungen.

Der gemeinsame Vorsprung entsteht, wenn die richtigen Fragen gestellt werden:

  • Welche Zustände müssen im Feld sichtbar werden?
  • Welche Daten sind für eine belastbare Entscheidung wirklich relevant?
  • Wo unterstützt Technologie die Menschen, statt zusätzliche Komplexität zu erzeugen?

Der Vorsprung von morgen entsteht nicht erst in der autonomen Anlage. Er entsteht mit jeder besseren Entscheidung, die Ihre Daten heute ermöglichen.

Perspektiven auf die
Prozessautomation von morgen

Weiterdenken

Automatisierung verändert nicht nur Produkte. Sie verändert die Art, wie Anlagen geplant, betrieben, gewartet und weiterentwickelt werden. In unseren Beiträgen teilen GEMÜ Expert:innen ihre Sicht auf die Entwicklungen, die jetzt relevant werden und auf die Schritte, die Unternehmen heute gehen können.

Das könnte Sie auch interessieren