本 Web サイトでは Cookie が使用されています。

弊社は Web サイトおよびオンラインショップにおいて,技術的におよびお客様からのお問い合わせの処理に必要な Cookie を使用しています。さらに弊社はトラッキング Cookie も使用しており,弊社 Web サイトの内容・構成・レイアウトなど を最適化し,サイトをより魅力的なものにすることに役立てています。 ...

詳細については,個人情報保護宣言をご覧ください。 データ保護方針

便利な Cookie

これらの Cookie は GEMÜ の Web サイトの各種機能をご利用いただく上で欠かすことができないものであり,無効にすることはできません。ただし,ご使用のブラウザの設定を変えることで無効にできる可能性もあります。

Web 分析 Cookie

ご使用のブラウザに一意的な Web 分析 Cookie を設定し,Web サイトの運営者が種々の統計データを取得および分析できるようにすることを許可するかどうかを選択することができます。設定を許可したくない場合には,以下のリンクを クリックして,ご使用のブラウザに Piwik 無効化 Cookie を設定してください。

現時点で GEMÜ の Web サイトは,複数のブラウザの設定,ないし複数のユーザーアカウント設定を一括保存する機能に対応していません。また,ご使用のブラウザのセキュリティ設定によっては,ブラウザ終了時に GEMÜ が設定した Cookie が消去され,次回のセッションで Cookie を使用できない可能性があります。ブラウザを閉じた後,別のブラウザに切り換えた後,または複数の PC をご利用の場合,弊社の Web サイト閲覧時に一連の設定を改めてやり直す 必要が生じる可能性があることをご承知おきください。

Multi-port valve in action: GEMÜ Cocktail mixer

Multi-port valve in action: GEMÜ cocktail mixer

Since 2012, a programmed GEMÜ high-tech multi-port valve has mixed up whatever cocktail trade fair visitors have requested from various ingredients. You can also clearly see how the valve works: The "insides" of the mixer can be seen through a plexiglass screen, and it is possible to follow how the valves open and shut in real time, how the glass fills and finally how the entire system is cleaned. Most importantly, the cocktail mixer reveals the hidden potential of a multi-port valve. After each mix, the multi-port valve is automatically cleaned and at the end of the trade fair is manually sterilized – a normal procedure in everyday use. A temperature sensor is used to enable the staff at the stand to constantly monitor the cooling function. The video demonstrates the main functions accompanied by short explanations.