Lo specialista di valvole di Ingelfingen GEMÜ lancia sul mercato due nuove soluzioni per il collegamento di gruppi valvole a più vie Single-Use.
Da un lato, ora è possibile controllare il bloccaggio del gruppo valvole in modo pneumatico tramite un cilindro di bloccaggio per mezzo di un gruppo valvole incorporato nella superficie dell'impianto. Dall'altro, esiste la possibilità di utilizzare un gruppo valvole montato sulla superficie dell'impianto, in cui il corpo valvola è collegato manualmente all'unità di azionamento tramite una leva manuale rimovibile. Quest'ultima variante offre una maggiore flessibilità nella disposizione degli attacchi. L'accoppiamento tra gli attuatori e le membrane saldate sul blocco valvola si ottiene in modo affidabile in pochi secondi con l'aiuto del famoso principio di serraggio GEMÜ SU40 SUMONDO. I gruppi stessi sono prodotti mediante lavorazione meccanica e possono quindi essere progettati individualmente.
L'impiego di tecnologie Single-Use offre diversi vantaggi: il risparmio dei cicli di pulizia convenzionali ed i costi connessi all'energia, i mezzi di pulizia, lo smaltimento dei rifiuti e le attrezzature periferiche, aumentando allo stesso tempo la protezione contro la contaminazione reciproca tra diverse campagne di produzione. Inoltre, i tempi di inattività delle fabbriche sono ridotti al minimo, il che migliora significativamente la flessibilità e l'efficacia delle soluzioni monouso nella tecnologia medica e farmaceutica rispetto alle soluzioni convenzionali. Inoltre, l'uso di questa tecnologia Single-Use riduce l'impatto ambientale negativo grazie all'eliminazione dei cicli di pulizia ad alta intensità energetica.