Questa pagina Internet utilizza cookie.

Le nostre pagine Internet e i nostri shop online utilizzano cookie tecnici e cookie necessari per poter elaborare le tue richieste. Inoltre utilizziamo i cosiddetti cookie di tracciamento che ci consentono di ottimizzare la nostra presenza online per offrire una migliore fruizione.

Per maggiori informazioni consultare la Dichiarazione sulla protezione dei dati personali. Privacy Statement

Cookie funzionali

Questi cookie sono obbligatori per poter utilizzare tutte le funzioni dei siti GEMÜ, perciò sono preimpostati e non possono essere disattivati. Eventualmente è possibile eluderli modificando le impostazioni nel proprio browser.

Cookie di profilazione

Puoi decidere se sul tuo browser debba essere conservato un cookie di profilazione, per consentire al gestore della pagina Internet di registrare e analizzare i vari dati statistici. Qualora decidessi di non conservare il cookie fai clic sul seguente link per scegliere di disattivare il tracciamento Piwik.

Purtroppo al momento GEMÜ non è in grado di salvare le impostazioni per più browser o conti utenti. È inoltre possibile, a seconda delle impostazioni di sicurezza impostate dall'utente per il browser, rifiutare i cookie impostati di GEMÜ, chiudendo il browser stesso. In questo modo, alla sessione successiva, i cookie non saranno più disponibili. In caso di chiusura o di modifica del browser o di utilizzo di più PC, è necessario effettuare nuovamente queste modifiche.

Lightweight and compact: GEMÜ plastic multi-port valve blocks

Lightweight and compact: GEMÜ plastic multi-port valve blocks

Complex functionalities in the control of liquids, gases and steam are these days generally carried out in many applications by means of numerous individual valves. These are connected to one another by similar numbers of fittings and piping. But this takes up a lot of space and assembly is time-consuming because of the much higher number of individual components – not to mention a high hold-up volume and a lot of dead space between valve seats. Also, every assembly point and pipe connection is a potential leak, which increases the safety risk. Plastic pipe systems are often also used with corrosive media such as acids and alkalis because of their excellent chemical resistance. Leaks in these situations can be particularly dangerous. GEMÜ has therefore used its experience in stainless steel multi-port valves gained from the pharmaceutical industry to implement valve functions which now also use plastic multi-port valve blocks. For example, it has been supplying companies in the chemical industry and environmental systems for several years now. At the same time, GEMÜ also offers special solutions for the microelectronics and semiconductor industry. The video shows the philosophy behind the development of plastic multi-port valves as well as how they are designed and manufactured.