Denne webside anvender cookies.

På vores websider og i vores online-shop anvender vi teknisk nødvendige cookies samt cookies, som er nødvendige for, at vi kan håndtere dine forespørgsler. Desuden anvender vi såkaldte sporingscookies. Med din hjælp kan vi optimere vores online-optræden og dermed tilbyde dig en bedre brugeroplevelse. ...

Ved accept af Gemüs cookie politik modtager vi dit samtykke til behandling af person data på vegne af Leadenhancer Sweden AB ("Leadenhancer").

Yderligere informationer finder du i vores erklæring om beskyttelse af oplysninger. Beskyttelse af personlige oplysninger

Funktionelle cookies

Disse cookies er absolut nødvendige for at kunne benytte alle funktioner på GEMÜ's websider, og de er derfor forindstillet og kan ikke deaktiveres. Du kan evt. omgå dette ved at ændre indstillingerne i din browser.

Webanalyse-cookies

Du kan her selv bestemme, om der må gemmes en entydig webanalyse-cookie i din browser, så operatøren af websiden kan hente og analysere forskellige statistiske data. Hvis du ikke ønsker at give tilladelse hertil, skal du klikke på følgende link for at gemme Piwik-deaktiverings-cookien i din browser.

I øjeblikket har GEMÜ desværre ikke mulighed for at gemme indstillinger for flere browsere eller overgribende over brugerkonti. Desuden er det muligt, afhængigt af dine sikkerhedsindstillinger i browseren, at de af GEMÜ indstillede cookies kasseres ved lukning af browseren og således ikke mere er til rådighed i din næste session. Hvis du lukker browseren eller skifter browser, eller hvis du bruger flere pc'er, skal nogle tilpasninger evt. foretages på ny.

Lightweight and compact: GEMÜ plastic multi-port valve blocks

Lightweight and compact: GEMÜ plastic multi-port valve blocks

Complex functionalities in the control of liquids, gases and steam are these days generally carried out in many applications by means of numerous individual valves. These are connected to one another by similar numbers of fittings and piping. But this takes up a lot of space and assembly is time-consuming because of the much higher number of individual components – not to mention a high hold-up volume and a lot of dead space between valve seats. Also, every assembly point and pipe connection is a potential leak, which increases the safety risk. Plastic pipe systems are often also used with corrosive media such as acids and alkalis because of their excellent chemical resistance. Leaks in these situations can be particularly dangerous. GEMÜ has therefore used its experience in stainless steel multi-port valves gained from the pharmaceutical industry to implement valve functions which now also use plastic multi-port valve blocks. For example, it has been supplying companies in the chemical industry and environmental systems for several years now. At the same time, GEMÜ also offers special solutions for the microelectronics and semiconductor industry. The video shows the philosophy behind the development of plastic multi-port valves as well as how they are designed and manufactured.