Questa pagina Internet utilizza cookie.

Le nostre pagine Internet e i nostri shop online utilizzano cookie tecnici e cookie necessari per poter elaborare le tue richieste. Inoltre utilizziamo i cosiddetti cookie di tracciamento che ci consentono di ottimizzare la nostra presenza online per offrire una migliore fruizione.

Per maggiori informazioni consultare la Dichiarazione sulla protezione dei dati personali. Privacy Statement

Cookie funzionali

Questi cookie sono obbligatori per poter utilizzare tutte le funzioni dei siti GEMÜ, perciò sono preimpostati e non possono essere disattivati. Eventualmente è possibile eluderli modificando le impostazioni nel proprio browser.

Cookie di profilazione

Puoi decidere se sul tuo browser debba essere conservato un cookie di profilazione, per consentire al gestore della pagina Internet di registrare e analizzare i vari dati statistici. Qualora decidessi di non conservare il cookie fai clic sul seguente link per scegliere di disattivare il tracciamento Piwik.

Purtroppo al momento GEMÜ non è in grado di salvare le impostazioni per più browser o conti utenti. È inoltre possibile, a seconda delle impostazioni di sicurezza impostate dall'utente per il browser, rifiutare i cookie impostati di GEMÜ, chiudendo il browser stesso. In questo modo, alla sessione successiva, i cookie non saranno più disponibili. In caso di chiusura o di modifica del browser o di utilizzo di più PC, è necessario effettuare nuovamente queste modifiche.

Focus on reliable and intelligent processes: GEMÜ CONEXO

Focus on reliable and intelligent processes: GEMÜ CONEXO

Video only available in German! GEMÜ focused entirely on the motto "Process reliability" at ACHEMA 2015. One example of this is CONEXO – the future of intelligent valve technology. This involves linking valve components which have an RFID chip to an IT infrastructure, comprising the CONEXO APP and the CONEXO Portal. Every valve and every relevant valve component, such as the body, actuator or diaphragm, can be clearly traced using serialization and read off at any time in the system using the RFID reader – the CONEXO PEN. The CONEXO APP, which can be installed on mobile devices, will not only simplify and improve the "Installation qualification" process; it will also make the maintenance process much more reliable and easier to document in the future. The app actively guides the maintenance technician through the maintenance schedule and directly provides him with all the information assigned to the valve, such as test reports, testing documentation and maintenance histories. This will optimize the maintenance processes in the systems and thus make a significant contribution to increasing process reliability. The film will provide an initial insight into the current project.