Deze website maakt gebruik van cookies.

Voor onze websites en onze online shop gebruiken we technisch noodzakelijke cookies en cookies die nodig zijn om uw aanvragen te kunnen verwerken. Daarnaast gebruiken we zogenoemde trackingcookies. Hiermee kunnen we de werking van onze websites optimaliseren, zodat u een nog betere gebruikerservaring aangeboden krijgt. ...

Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring. Privacybeleid

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om alle functies van de GEMÜ-websites te kunnen gebruiken. Daarom zijn ze al ingesteld en kunnen ze niet uitgeschakeld worden. U kunt dit eventueel omzeilen, indien u de instellingen in uw browser wijzigt.

Webanalysecookies

U kunt hier aangeven of uw browser een eenduidig webanalysecookie mag opslaan, zodat de beheerder van de website uiteenlopende statistische gegevens kan verzamelen en analyseren. Als u dat echter niet wilt, klikt u op de volgende link om het Piwik-deactiveringscookie in uw browser op te slaan.

Op dit moment kan GEMÜ helaas geen instellingen voor meerdere browsers of gebruikersaccountoverkoepelende instellingen opslaan. Wel bestaat de mogelijkheid om, afhankelijk van de beveiligingsinstellingen in uw browser, de door GEMÜ geplaatste cookies door het sluiten van de browser te verwerpen waardoor deze bij uw volgende bezoek niet meer tot uw beschikking staan. Indien u uw browser sluit, een andere browser in gebruik neemt of meerdere pc’s gebruikt, dient u een aantal aanpassingen opnieuw aan te geven.

Focus on reliable and intelligent processes: GEMÜ CONEXO

Focus on reliable and intelligent processes: GEMÜ CONEXO

Video only available in German! GEMÜ focused entirely on the motto "Process reliability" at ACHEMA 2015. One example of this is CONEXO – the future of intelligent valve technology. This involves linking valve components which have an RFID chip to an IT infrastructure, comprising the CONEXO APP and the CONEXO Portal. Every valve and every relevant valve component, such as the body, actuator or diaphragm, can be clearly traced using serialization and read off at any time in the system using the RFID reader – the CONEXO PEN. The CONEXO APP, which can be installed on mobile devices, will not only simplify and improve the "Installation qualification" process; it will also make the maintenance process much more reliable and easier to document in the future. The app actively guides the maintenance technician through the maintenance schedule and directly provides him with all the information assigned to the valve, such as test reports, testing documentation and maintenance histories. This will optimize the maintenance processes in the systems and thus make a significant contribution to increasing process reliability. The film will provide an initial insight into the current project.