A integridade não é uma aspiração.
É um pré-requisito.

Soluções de produto para PUPSIT

Com a publicação do anexo 1 das diretrizes GMP da UE (revisão de 2022), o PUPSIT está se tornando cada vez mais importante nos processos produtivos da indústria farmacêutica. Atenda aos requisitos regulatórios com soluções de produtos individuais da GEMÜ adaptadas ao seu caso de aplicação.

Por que o PUPSIT é crucial para a sua conformidade com a GMP

Contexto regulatório

Conforme o anexo 1 (revisão de 2022), o PUPSIT (Pre-Use Post-Sterilization Integrity Test) é a comprovação padrão da funcionalidade dos filtros estéreis na fabricação de medicamentos estéreis, desde que o produto não possa ser esterilizado em seu recipiente final.

O PUPSIT assegura que os filtros estéreis estejam funcionando antes da utilização, para que danos não detectados não provoquem contaminação microbiana do produto. Além disso, o filtro às vezes é testado quanto à sua integridade mesmo após a filtração. Exceções só são permitidas em casos justificados e devem ser fundamentadas de maneira compreensível e por uma análise de risco.

Qual é o significado do PUPSIT para a sua instalação em termos concretos:

Os crescentes requisitos de validação e documentação rapidamente se tornam um obstáculo, especialmente com conceitos de produção flexíveis. Para atender às especificações do anexo 1 da GMP, as instalações frequentemente são convertidas ou ampliadas. A solução utilizada deve, portanto, ser tecnicamente integrável à estrutura existente da sua instalação.

Os fatores decisivos aqui são a execução segura e a documentação completa e sem lacunas dos testes de integridade, a confiabilidade e reprodutibilidade dos resultados, bem como a prevenção de riscos de contaminação adicionais.

Soluções de produto para PUPSIT na sua instalação

SEGURANÇA. CONFIABILIDADE. POSSIBILIDADE DE PERSONALIZAÇÃO.

Blocos de válvulas multivias para processos PUPSIT

Em instalações de produção assépticas, componentes adicionais são necessários na área ao redor dos filtros. Isso inclui válvulas de processo, acessórios, sistema de sensor e conexões, por exemplo, para fornecimento de vapor estéril, drenagem e respiro de condensado. Também deve ser possível realizar os testes de integridade prescritos pelas autoridades.

Convencionalmente, esses componentes são frequentemente soldados individualmente ou em conjuntos pré-fabricados diretamente à parte inferior ou superior do filtro, com impacto na necessidade de espaço, pontos de solda e deadlegs.

Uma válvula de bloco multivias combina essas funções em uma unidade compacta e cria a base para um controle de processo seguro e validável.

Exemplo de diagrama de fluxo de uma válvula de bloco multivias para seu processo PUPSIT

Integração de todas as
funções em um único sistema

PRINCÍPIO DA SOLUÇÃO

Blocos de válvulas multivias agrupam as conexões de que você precisa em uma unidade compacta.

A parte inferior do filtro, as válvulas, os acessórios, o sistema de sensor e as conexões não são mais integrados como componentes individuais, mas são feitos de um bloco maciço de aço inoxidável usinado.

Isso cria uma unidade de filtro completa composta por uma parte inferior do filtro, uma tampa e a parte superior do filtro como um sistema contínuo.

Quando vale a pena usar uma válvula
de bloco multivias

Propostas de solução

Diferentes abordagens técnicas e soluções de produto estão disponíveis para a implementação do PUPSIT. Em sua essência, os conceitos clássicos de instalação com componentes individuais diferem das soluções integradas de válvula de bloco multivias. As diferenças se evidenciam particularmente no esforço de integração e na segurança do processo.

  • Conexão do cartucho do filtro e da carcaça do filtro integrada diretamente no bloco

  • Interfaces para testes de integridade (tais como Bubble Point e Forward Flow)

  • Fornecimento de vapor estéril (SIP) e drenagem de condensado integrados

  • Respiro e medição de pressão possíveis por meio de sistema de sensor integrado

Detalhes da integração funcional

Em uma válvula de bloco multivias, todas as funções centrais são integradas diretamente ao sistema. A construção compacta e confiável faz dela a solução tecnicamente ideal para aplicações PUPSIT, já que deadlegs são minimizados e a complexidade do sistema é especificamente reduzida.

Obter consultoria

Vantagens técnicas para sua instalação

Com as soluções PUPSIT da GEMÜ, combinamos décadas de know-how com tecnologia inovadora, porque, para nós, a integridade não é uma aspiração, é um pré-requisito.

Como parceira de confiança, pensamos além do portfólio padrão e, juntos, encontramos a solução adequada em que você pode confiar sempre.

Marcus Ripsam, Head of Department, Global Focus Unit Core

Encontre a solução adequada em quatro etapas

Compreender. Desenvolver. Inserir.

O que faz do trabalho conjunto algo especial

Sua solução. Nosso compromisso.

Isso também pode ser do seu interesse