Tabela de pressão de vapor

da água

Para se poder projetar e construir de forma otimizada uma instalação, no caso do fluido de operação vapor da água, é muito importante observar a interação entre pressão e temperatura. Por isso a GEMÜ fornece uma tabela correspondente para o diagrama de pressão e temperatura. Porém, esta tabela fornece apenas uma referência, no que os valores se referem apenas ao vapor da água em estado de saturação.

Considerando todos os parâmetros operacionais

Na hora do projeto deve-se sempre considerar todas as características físicas e químicas relevantes da sua instalação. Outros fluidos ou até o vapor de água contendo aditivos/impurezas podem oferecer valores muito diferentes. Especialmente quando há concentrações muito altas de fluidos agressivos recomendamos aos nossos clientes realizarem uma série de testes próprios, e elaborararem uma tabela específica para o fluido utilizado. O mesmo vale para a velocidade do fluxo, que também pode influenciar muito os valores e, portanto, deverá também ser levado em consideração.
Na página Seleção da válvula apresentamos algumas informações gerais e seus contextos.

Isenção de responsabilidade

O Grupo GEMÜ não assume qualquer garantia sobre atualização, exatidão, totalidade ou qualidade das informações apresentadas. As reivindicações de responsabilidade que se referem a danos de material ou de natureza imaterial, causados pelo uso ou desuso das informações apresentadas e/ou causados pelo uso de informações incorretas e incompletas, são a princípio não aceitas, a menos que haja negligência deliberada ou grosseira que possam ser provadas. Todas as ofertas são sem compromissos e sem vínculos. O Grupo GEMÜ reserva-se o direito de alterar, adicionar ou retirar partes ou toda a oferta sem aviso prévio, ou de suspender temporariamente ou permanentemente a publicação da oferta. Esta Isenção de responsabilidade deverá ser considerada como parte da oferta na internet. Se alguns trechos ou formulações individuais deste texto não correspondem a atual situação legal, ou não mais correspondem, ou se não estiverem completos, as partes restantes do documento permanecem inalteradas em seu conteúdo e na sua validade.