Fritz Müller – entrepreneur,
visionnaire, homme de coeur.

Avec son esprit pionnier et son dynamisme, Fritz Müller a posé les fondations de ce qui fait aujourd'hui la renommée mondiale de GEMÜ. Avec son épouse Ingrid Müller, qui s'occupait de la comptabilité aux débuts de l'entreprise et a soutenu activement son mari, Fritz Müller a bâti une entreprise florissante et reconnue dans le monde entier. Même après avoir pris sa retraite des activités opérationnelles en 2013, il est resté étroitement lié à l'entreprise jusqu'à son décès en décembre 2021.

Une idée n’a de valeur que si l’on en fait quelque chose.

Fritz Müller, fondateur de l'entreprise GEMÜ

Du premier brevet à une entreprise technologique

Né en 1939 à Stuttgart-Hedelfingen, Fritz Müller était dès son enfance, passionné par la technologie sous toutes ses formes. Après une formation de mécanicien de précision et des études à Schwenningen, il a acquis une expérience professionnelle dans l'industrie. En 1964, Fritz Müller a inauguré un changement de paradigme dans le monde des vannes. Il a concrétisé sa propre vision: fonder GEMÜ et développer la première vanne en plastique au monde.

Le courage et vision: les clés d’un succès mondial

Esprit pionnier et dynamisme

Le courage de Fritz Müller fut rapidement récompensé par de nombreuses commandes et la jeune entreprise a connu une croissance fulgurante. En 1968, l’entreprise quitte le garage familial, transformé en atelier, ainsi que le salon de la maison, utilisé comme bureau, pour s’installer dans son propre bâtiment à Ingelfingen-Criesbach.

Au fil des années, Fritz Müller a continué à développer GEMÜ, d'abord au niveau national, puis à partir de 1981 également à l'international, avec des implantations au Brésil, en Suisse, en Grande-Bretagne, en France et en Suède.

L'esprit d'innovation de Fritz Müller a façonné GEMÜ pendant des décennies. La construction du Dome à l'occasion du 45e anniversaire de l'entreprise témoigne de son orientation vers l'avenir. Aujourd'hui encore, il est au cœur du développement et du progrès de l'entreprise.

Courage, solidarité et reconstruction

Inondations et incendie

Fritz Müller débordait d'inventivité. Ce visionnaire infatigable développait sans relâche de nouvelles idées et de nouveaux produits. Après la première vanne en PVC et d’autres innovations majeures qui ont suivi, permettant à Fritz Müller d’ouvrir de nouveaux marchés pour GEMÜ. Mais il a également dû faire face à des défis.

Enraciné envers sa région

Malgré ses engagements à l’international, Fritz Müller est resté profondément attaché à sa région natale. Qu'il s'agisse de la préservation de bâtiments historiques, de la promotion de la culture régionale ou de la création de nouveaux symboles tels que le tonneau d'Ingelfingen, il a façonné son environnement avec clairvoyance et responsabilité.

Il a reçu de nombreuses distinctions pour l’ensemble de son œuvre, notamment la Croix fédérale du mérite et la médaille économique de l’état de Bade-Wurtemberg. En tant que citoyen d'honneur d'Ingelfingen, son action et son héritage restera dans les mémoires.

Le 1er décembre 2021, Fritz Müller s'est éteint. Nous honorerons toujours sa mémoire.