Condições de entrega
Versão: fevereiro de 2024
Versão: fevereiro de 2024
As presentes Condições Gerais de Venda são aplicáveis a todos os contratos firmados em território nacional e fazem parte integrante da proposta comercial (“Proposta”) entre GEMÜ e a Compradora (conjuntamente referidas como “Partes”). Quaisquer alter-ações somente serão válidas quando negociadas previamente entre as Partes e com expressa anuência da GEMÜ. Em caso de alguma divergência entre a Proposta e as CGV, prevalecerá o que constar na Proposta.
2.1 Os preços indicados na proposta são líquidos, incluem os tributos aplicáveis e:
a) Correspondem às características e quantidades especificadas;
b) Correspondem ao material posto fábrica;
c) Estão sujeitos à atualização monetária conforme item 3 destas CGV;
d) Poderão ser modificados unilateralmente caso ocorram alterações das alíquotas dos tributos, revogação de isenções ou criação de novos tributos, na vigência do contrato a redução ou majoração de preços respeitará a proporção da incidência da alteração.
2.2 Os preços não incluem:
a) Frete e seguro, exceto quando previamente ajustado entre as Partes e formalizado por escrito;
b) O IPI, que será cobrado de acordo com a alíquota vigente à época do faturamento;
c) Desenhos, Identificação, Memorial de cálculo, Pinturas, acabamentos e embalagens especiais, salvo quando existir acordo específico ajustado entre as Partes.
2.3 Caso a compradora solicite alterações que impliquem em modificação dos preços, a GEMÜ fornecerá proposta complementar que será regida por essas CGV:
a) As alterações solicitadas somente serão consideradas após análise de viabilidade de execução pela GEMÜ e se o produto ainda não estiver em processo de produção.
b) A não aceitação do novo preço pela Compradora não implicará, de imediato, no cancelamento do pedido original.
Salvo acordo diverso entre as partes, todos os preços apresentados serão monetariamente corrigidos, de acordo com fórmula estipulada na Proposta:
a) A atualização monetária será calculada até a data do efetivo faturamento, independentemente do prazo contratual.
b) As parcelas pertinentes a adiantamentos serão reajustadas até a data efetiva do pagamento.
4.1 As condições de pagamento serão definidas na Proposta.
4.2 Na hipótese de haver atraso no pagamento, a Compradora estará sujeita à correção monetária acrescida de juros praticados no mercado, incidentes sobre a importância em atraso, sem prejuízo de outras indenizações cabíveis.
4.3 A GEMÜ reserva o seu direito de suspender ou reformular o cronograma de entregas em caso de atraso de pagamento, inclusive resultante de eventos anteriores.
5.1 Os prazos de entrega estão expressos em números de dias corridos, e serão contados a partir da data da confirmação do pedido à Compradora, desde que estejam claras todas as informações técnicas para o início e continuidade ininterrupta do processo da fabricação. Em casos onde a Compradora exigir desenhos em caráter certificado, os prazos passarão a ser contados a partir da data do recebimento dos referidos desenhos devidamente aprovados.
5.2 Quando ofertados materiais de estoque os prazos de entrega deverão ser confirmados à época da eventual colocação do pedido.
5.3 A GEMÜ não se responsabilizará por atrasos na fabricação ou na entrega, resultante direta ou indiretamente de:
a) Motivo de força maior ou caso fortuito, conforme artigo 393 do Código Civil Brasileiro, não apenas relacionado a GEMÜ, como também aos fornecedores da mesma e, especialmente, atos do Poder Público, dificultando a importação, aquisição de matéria prima, a fabricação, o transporte ou o despacho.
b) Atraso no cumprimento, pela Compradora, de suas obrigações contratuais
c) Modificação, pela Compradora, de dados necessários a execução da encomenda.
5.4 Verificada a ocorrência de qualquer dos casos previstos acima, os prazos de entrega serão automaticamente prorrogados por igual número de dias que durar o evento causador do atraso.
5.5 A GEMÜ reserva-se o direito de entregar e faturar parte do material encomendado, salvo se houver instruções em contrário no pedido de compra.
Cláusulas de multa por atraso na entrega somente serão aceitas se aprovadas expressamente pela GEMÜ na Proposta/Pedido de compra.
7.1 Caso a Compradora deseje fazer inspeção do material encomendado, deverá solicitar no pedido de cotação e confirmar através de pedido de compra. A Compradora deverá enviar um responsável pela inspeção no prazo máximo de 7 (sete) dias corridos após a comunicação de que o material está à disposição para ser inspecionado.
7.2 Caso a inspeção não ocorra dentro do prazo previsto no item anterior, ficará a critério da GEMÜ:
a) Considerar o material como aprovado, faturando-o e despachando-o, não podendo o cliente opor-se a seu recebimento por falta de inspeção;
b) Aceitar uma nova data para inspeção, cobrando da Compradora todos os custos incorridos para a sua realização.
7.3 Em nenhuma hipótese a GEMÜ arcará com quaisquer despesas de inspeção, mesmo quando houver rejeição do material em inspeções anteriores.
8.1 Devoluções somente serão recebidas mediante aviso prévio e anuência da GEMÜ.
8.2 O recebimento do equipamento devolvido não implicará no cancelamento do pedido.
9.1 Cancelamentos dependerão de aviso prévio e anuência da Gemü.
9.2 Caso seja aceito o cancelamento do pedido, a Compradora incorrerá em todos os custos de fabricação até o estágio em que se encontrar o pedido, na data do cancelamento.
10.1 A GEMÜ garante a qualidade e o perfeito funcionamento de seus produtos pelo período de 12 (doze) meses a contar da data de seu faturamento caso os produtos estejam em operação; e de 18 (dezoito) meses a contar da data de seu faturamento, caso sejam mantidos em estoque.
10.2 Durante o período de garantia, a GEMÜ assegura os equipamentos e componentes, de seu fornecimento que em condições normais de conservação e uso apresentem defeitos de fabricação, obrigando-se a executar os reparos cabíveis em suas dependências.
10.3 A garantia das peças eventualmente substituídas se encerra com a garantia das peças originais.
10.4 A presente garantia não é válida caso o equipamento apresente defeitos oriundos de acidentes, desgaste normal, uso impróprio, instalação, manobra e uso indevidos, armazenagem inadequada, montagem executada fora das normas técnicas, transporte negligente ou no caso de a Compradora ter realizado reparos ou alterações por conta própria, ou por empresas não qualificadas pela GEMÜ.
10.5 Fica expressamente excluída qualquer responsabilidade da GEMÜ por danos diretos ou indiretos causados à Compradora ou a terceiros pelo equipamento fornecido, limitando-se a responsabilidade da GEMÜ única e exclusivamente ao reparo por seu pessoal em sua fábrica.
10.6 Em se tratando de acessórios e/ou equipamento que não sejam de fabricação própria (por exemplo: acionadores elétricos, pneumáticos, etc), a garantia dada pela GEMÜ restringir-se-á àquela concedida pelos fornecedores desses materiais, inclusive no tocante a seu prazo de vigência.
A proposta tem validade de 10 (dez) dias corridos contados da data de sua apresentação, para todas as condições contidas nesta CGV, salvo quando especificamente ajustado entre as Partes.