Mediante un caudalímetro es posible determinar el flujo volumétrico de un líquido o un gas que pasa por un tubo. La oferta de GEMÜ abarca productos con distintos principios funcionales para poder responder a los requisitos específicos de sus clientes.
Consúltenos si desea un asesoramiento personal para configurar la regulación del caudal de su instalación.
Principios funcionales de los caudalímetros de GEMÜ
Rotámetro de área variable
El cuerpo medidor se eleva por efecto del flujo volumétrico dentro de un tubo de medición cónico hasta que se alcance el equilibrio entre el peso del cuerpo medidor y la fuerza debida a la resistencia al flujo. Cuanto mayor sea el flujo volumétrico, más se elevará el cuerpo medidor.
Para la integración en un sistema de control de la instalación hay disponibles transmisores de posición límite y transmisores de valores de medición.

Caudalímetro magnético inductivo
Un caudalímetro magnético inductivo solo es apto para fluidos conductores de la electricidad. El funcionamiento se basa en la ley de Faraday de la inducción electromagnética. Los caudalímetros magneto-inductivos se utilizan ampliamente y consiguen mediciones muy exactas
Caudalímetro por ultrasonidos
En el caso de los caudalímetros por ultrasonidos, se determina el caudal sin contacto, mediante señales acústicas. Para ello, GEMÜ utiliza el método de diferencia de fase. Dos sensores posicionados uno frente al otro envían y reciben señales de ultrasonidos alternadamente. Cuando el fluido no se mueve, ambos sensores reciben las señales de ultrasonidos enviadas en la misma fase, es decir, sin diferencia de fase. Cuando los fluidos fluyen se produce un desplazamiento de fase. La diferencia de fase es directamente proporcional a la velocidad de flujo. El volumen de flujo se calcula a partir de la velocidad de flujo y del diámetro de la tubería, de forma muy rápida y exacta.
Regulación del caudal con caudalímetros de GEMÜ

Combinando los caudalímetros con nuestras válvulas, posicionadores y controladores de procesos se consigue una unidad de regulación del caudal. Ponemos nuestra experiencia a su disposición si desea que le ayudemos a configurar la unidad para su instalación.